主题中讨论的其他器件:LM61460
尊敬的先生/女士:
TI 工具的 PSpice 发回错误:"稳态参数未定义"
该错误发生在启动仿真过程中。
------------------------------------
'读取和检查电路
错误(ORPSIM-15167):未定义的参数:state_state。
电路有错误... 运行已中止
有关详细信息、请参阅输出文件
INFO (ORPROBE-3188):模拟已中止
请告知定义了哪些参数才能成功启动仿真?
提前感谢您。
Yuriy
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的先生/女士:
TI 工具的 PSpice 发回错误:"稳态参数未定义"
该错误发生在启动仿真过程中。
------------------------------------
'读取和检查电路
错误(ORPSIM-15167):未定义的参数:state_state。
电路有错误... 运行已中止
有关详细信息、请参阅输出文件
INFO (ORPROBE-3188):模拟已中止
请告知定义了哪些参数才能成功启动仿真?
提前感谢您。
Yuriy
尊敬的 Imran:
我尚未看到您提供的图1和图2。
尽管如此、在 我向 E2E 发送请求之前、我已将稳定状态定义为"0"或"1"
因为我在其他论坛中发现了同样的建议。
但是、在这两种情况下、仿真都以相同的错误消息中止:
X_U2 0 N45567 N45450 N46087 N47156 0 N45433 N43822 N46326 N45216
+ N46634 N43582 N43582 LM61460AFS-Q1_TRANS 参数:State_State_0
读取和检查电路
错误(ORPSIM-15167):未定义的参数:state_state。
电路有错误... 运行已中止
有关详细信息、请参阅输出文件
INFO (ORPROBE-3188):模拟已中止
您能否向我发送您提到的数字或说明、我需要如何更改模型参数?
谢谢你。
Yuriy
尊敬的 Imran:
尊敬的 Imran:
随函附上我们同意的上市文件:
**** 03/04/21 14:25:38 ***** PSpice 17.4.0 (2018年11月)***** ID# 0****
**配置文件:"SCHEMATIC1-LM61460_Q1_5V_4A"[ c:\work\platform_FDC\Swee_400\platform pre_reg-pspicefiles\schematic1\lm61460_Q1_5V_4a
****电路说明
秘书长的报告
**创建电路文件"LM61460_Q1_5V_4A.cir"
**警告:此自动生成的文件可能会被后续仿真覆盖
*库:
*配置文件库:
*本地库:
*从 C:\Users\ykochreg\Documents\home\cdssetup\OrCAD_PSpiceTIPSpice_Install\17.4.0\PSpice.ini 文件的[PSPICE 网表]部分:
.lib "nom_pspti.lib"
.lib"nom.lib"
*分析指令:
Tran 0 6m 0
选项 ADVCONV
.PROBE64 V (alias (*)) i (alias (*)) W (alias (*)) D (alias (*))) noise (alias (*))
Chkpt "C:/WORK/PLATFORM_FDC/SWEET_400/platform pre_reg-PSpiceFiles"提示1m tstep 0
.INC "..\SCHEMATIC1.net
****包括 SCHEMATIC1.net ****
*源平台 PRE_REG
V_V3 N43582 0 12V 直流
C_C2 N43694 N43582 2.2u TC = 0、0
R_R4 0 N43694 6m Tc=0、0
C_C1 0 N43582 220n TC = 0、0
C_C3 N43700 N43582 10U TC = 0、0
R_R5 0 N43700 6m Tc=0、0
L_L1 N45216 N44170 680n
R_R3 N45567 N44170 7m Tc=0、0
C_C17 N43582 0 220u
C_C18 0 N43582 47n TC = 0、0
R_R13 N47156 N45567 10k TC = 0、0
R_R14 0 N45120 2.4k TC = 0、0
C_C20 N45969 N45567 10U TC = 0、0
R_R15 0 N45969 6m Tc=0、0
R_R16 N45450 N45433 10m TC = 0、0
C_C21 0 N46087 100N TC = 0、0
C_C22 0 N46634 1U TC=0、0
R_R17 N46087 N43582 56k Tc=0、0
R_R18 0 N46326 5.9k Tc=0、0
R_R19 N45120 N47156 100 Tc=0、0
R_R20 N47152 N45567 1k Tc=0、0
R_R21 0 N46087 22k Tc=0、0
C_C23 0 N45567 1n TC = 0、0
C_C24 N45216 N45450 100N TC=0、0
C_C25 0 N45567 100N TC = 0、0
C_C26 0 N45567 100N TC = 0、0
X_U2 0 N45567 N45450 N46087 N47156 0 N45433 N43822 N46326 N45216
+ N46634 N43582 N43582 LM61460AFS-Q1_TRANS 参数:State_State_0
R_R22 N45567 N43822 10k TC = 0、0
C_C27 N47156 N47152 22p TC = 0、0
R_R23 0 N48829 6m Tc=0、0
C_C28 N48829 N45567 10U TC = 0、0
C_C29 N48986 N45567 10U TC = 0、0
R_R24 0 N48986 6m Tc=0、0
C_C30 N49109 N45567 10U TC = 0、0
R_R25 0 N49109 6m Tc=0、0
I_I1 N45567 0 DC 1可调
R_R26 0 N50714 6m Tc=0、0
C_C31 N50714 N43582 2.2u TC = 0、0
****恢复 LM61460_Q1_5V_4A.cir ****
.end
错误(ORPSIM-15167):未定义的参数:state_state。
_________________________________________
输出窗口
-------- 信息(ORPROBE-3209):仿真配置文件:SCHEMATIC1-LM61460_Q1_5V_4A ---
INFO (ORPROBE-3183):正在运行仿真...
**配置文件:"SCHEMATIC1-LM61460_Q1_5V_4A"[ c:\work\platform_FDC\Swee_400\platform pre_reg-pspicefiles\schematic1\lm61460_Q1_5V_4a
读取和检查电路
错误(ORPSIM-15167):未定义的参数:state_state。
电路有错误... 运行已中止
有关详细信息、请参阅输出文件
INFO (ORPROBE-3188):模拟已中止
请发送您的注意事项、
此致、
Yuriy