This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61460-Q1:LM61460AFS-Q1 PSpice 模型稳态参数定义

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: LM61460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/981517/lm61460-q1-lm61460afs-q1-pspice-model-steady-state-parameter-definition

器件型号:LM61460-Q1
主题中讨论的其他器件:LM61460

尊敬的先生/女士:

TI 工具的 PSpice 发回错误:"稳态参数未定义"

该错误发生在启动仿真过程中。

------------------------------------

'读取和检查电路
错误(ORPSIM-15167):未定义的参数:state_state。
电路有错误... 运行已中止
有关详细信息、请参阅输出文件
INFO (ORPROBE-3188):模拟已中止

请告知定义了哪些参数才能成功启动仿真?

提前感谢您。

Yuriy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuriy、

    我已经联系了 PSPICE 支持团队、一旦我对此错误消息有更多反馈、我将立即联系您。

    期待明天收到回复。

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuriy、

    您可以将符号的"sor稳 态"参数值更新为"0"或"1"(请参阅图1) 

    您可能需要使用参数名称"STEADY_STATE"定义"paramters"(图 2)。 请参阅下面的快照。

    如果您有任何疑问、请告知我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Imran:

    我尚未看到您提供的图1和图2。

    尽管如此、在 我向 E2E 发送请求之前、我已将稳定状态定义为"0"或"1"

    因为我在其他论坛中发现了同样的建议。

    但是、在这两种情况下、仿真都以相同的错误消息中止:

    X_U2 0 N45567 N45450 N46087 N47156 0 N45433 N43822 N46326 N45216
    + N46634 N43582 N43582 LM61460AFS-Q1_TRANS 参数:State_State_0

    读取和检查电路
    错误(ORPSIM-15167):未定义的参数:state_state。
    电路有错误... 运行已中止
    有关详细信息、请参阅输出文件
    INFO (ORPROBE-3188):模拟已中止

    您能否向我发送您提到的数字或说明、我需要如何更改模型参数?

    谢谢你。

    Yuriy

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Imran:

    尊敬的 Imran:

    随函附上我们同意的上市文件:


    **** 03/04/21 14:25:38 ***** PSpice 17.4.0 (2018年11月)***** ID# 0****

    **配置文件:"SCHEMATIC1-LM61460_Q1_5V_4A"[ c:\work\platform_FDC\Swee_400\platform pre_reg-pspicefiles\schematic1\lm61460_Q1_5V_4a


    ****电路说明


    秘书长的报告


    **创建电路文件"LM61460_Q1_5V_4A.cir"
    **警告:此自动生成的文件可能会被后续仿真覆盖

    *库:
    *配置文件库:
    *本地库:
    *从 C:\Users\ykochreg\Documents\home\cdssetup\OrCAD_PSpiceTIPSpice_Install\17.4.0\PSpice.ini 文件的[PSPICE 网表]部分:
    .lib "nom_pspti.lib"
    .lib"nom.lib"

    *分析指令:
    Tran 0 6m 0
    选项 ADVCONV
    .PROBE64 V (alias (*)) i (alias (*)) W (alias (*)) D (alias (*))) noise (alias (*))
    Chkpt "C:/WORK/PLATFORM_FDC/SWEET_400/platform pre_reg-PSpiceFiles"提示1m tstep 0
    .INC "..\SCHEMATIC1.net

    ****包括 SCHEMATIC1.net ****
    *源平台 PRE_REG
    V_V3 N43582 0 12V 直流
    C_C2 N43694 N43582 2.2u TC = 0、0
    R_R4 0 N43694 6m Tc=0、0
    C_C1 0 N43582 220n TC = 0、0
    C_C3 N43700 N43582 10U TC = 0、0
    R_R5 0 N43700 6m Tc=0、0
    L_L1 N45216 N44170 680n
    R_R3 N45567 N44170 7m Tc=0、0
    C_C17 N43582 0 220u
    C_C18 0 N43582 47n TC = 0、0
    R_R13 N47156 N45567 10k TC = 0、0
    R_R14 0 N45120 2.4k TC = 0、0
    C_C20 N45969 N45567 10U TC = 0、0
    R_R15 0 N45969 6m Tc=0、0
    R_R16 N45450 N45433 10m TC = 0、0
    C_C21 0 N46087 100N TC = 0、0
    C_C22 0 N46634 1U TC=0、0
    R_R17 N46087 N43582 56k Tc=0、0
    R_R18 0 N46326 5.9k Tc=0、0
    R_R19 N45120 N47156 100 Tc=0、0
    R_R20 N47152 N45567 1k Tc=0、0
    R_R21 0 N46087 22k Tc=0、0
    C_C23 0 N45567 1n TC = 0、0
    C_C24 N45216 N45450 100N TC=0、0
    C_C25 0 N45567 100N TC = 0、0
    C_C26 0 N45567 100N TC = 0、0
    X_U2 0 N45567 N45450 N46087 N47156 0 N45433 N43822 N46326 N45216
    + N46634 N43582 N43582 LM61460AFS-Q1_TRANS 参数:State_State_0
    R_R22 N45567 N43822 10k TC = 0、0
    C_C27 N47156 N47152 22p TC = 0、0
    R_R23 0 N48829 6m Tc=0、0
    C_C28 N48829 N45567 10U TC = 0、0
    C_C29 N48986 N45567 10U TC = 0、0
    R_R24 0 N48986 6m Tc=0、0
    C_C30 N49109 N45567 10U TC = 0、0
    R_R25 0 N49109 6m Tc=0、0
    I_I1 N45567 0 DC 1可调
    R_R26 0 N50714 6m Tc=0、0
    C_C31 N50714 N43582 2.2u TC = 0、0

    ****恢复 LM61460_Q1_5V_4A.cir ****
    .end


    错误(ORPSIM-15167):未定义的参数:state_state。

    _________________________________________

    输出窗口

    -------- 信息(ORPROBE-3209):仿真配置文件:SCHEMATIC1-LM61460_Q1_5V_4A ---
    INFO (ORPROBE-3183):正在运行仿真...
    **配置文件:"SCHEMATIC1-LM61460_Q1_5V_4A"[ c:\work\platform_FDC\Swee_400\platform pre_reg-pspicefiles\schematic1\lm61460_Q1_5V_4a
    读取和检查电路
    错误(ORPSIM-15167):未定义的参数:state_state。
    电路有错误... 运行已中止
    有关详细信息、请参阅输出文件
    INFO (ORPROBE-3188):模拟已中止

    请发送您的注意事项、

    此致、

    Yuriy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuriy、

    感谢您的分享。 您能不能与我们一起使用 pspice 项目进行最终验证?

    在共享项目时、请遵循以下常见问题解答。

    同时、您也可以使用以下 ti.com(see 链接上提供的 PSpice 项目)。