尊敬的 TI:
在这里、我们有一个应用考虑 TLV62569DR、Vin=3.3V、Vout=0.8V、Iout_max=300mA、Vout 纹波应小于30mV。 TLV62569DR 是否适用于此应用?
至于 Cout、我们有一些困惑、考虑到直流偏置降额、该应用中需要什么样的效应电容? 客户可以使用2*10F 电容器吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Jiayu、
TLV62569DR 可能很难实现30mV 的最大纹波电压、因为它在 PFM 模式下运行、可在轻负载条件下实现高效率。 最小负载电流是多少? 因为最坏情况通常发生在最低负载电流下。 一个可能的替代方案是 FPWM 版本(TLV62569A)、此版本在从空载到满载的过程中提供低纹波。
对于0.8V (TLV62569DR / TLV62569A)输出、最小标称电容为2 x 22uF (有效电容为+20%、-50%)。
此致、
Excel