This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62569:有关 TLV62569DR 的问题

Guru**** 2510865 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62569A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/980956/tlv62569-question-about-tlv62569dr

器件型号:TLV62569

尊敬的 TI:

在这里、我们有一个应用考虑 TLV62569DR、Vin=3.3V、Vout=0.8V、Iout_max=300mA、Vout 纹波应小于30mV。  TLV62569DR 是否适用于此应用?

至于 Cout、我们有一些困惑、考虑到直流偏置降额、该应用中需要什么样的效应电容? 客户可以使用2*10F 电容器吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiayu、

    TLV62569DR 可能很难实现30mV 的最大纹波电压、因为它在 PFM 模式下运行、可在轻负载条件下实现高效率。 最小负载电流是多少? 因为最坏情况通常发生在最低负载电流下。 一个可能的替代方案是 FPWM 版本(TLV62569A)、此版本在从空载到满载的过程中提供低纹波。

    对于0.8V (TLV62569DR / TLV62569A)输出、最小标称电容为2 x 22uF (有效电容为+20%、-50%)。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Excel、

    非常感谢您的回复。

    最小负载电流约为10~20mA、如果我们使用具有相同效应电容的10uF 电容器、可以吗?

    考虑到直流偏置降额大约为22uF~52.8uF、我想再次检查总效应电容。

    22uF=22uF*2(1-50%)

    52.8uF=22uF*2*(1+20%)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiayu、

    你是对的。 0.8V 输出时的最小和最大有效电容分别为22uF 和52.8uF。


    正如我在上一篇文章中强调的、使用 TLV62569DR 时、您可能无法实现小于30mV 的纹波电压。 因此、如果此参数在应用中至关重要、则应考虑 TLV62569A。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiayu、

    如果您没有进一步的查询、我将关闭此主题。

    谢谢你。

    此致、

    Excel