主题中讨论的其他器件:UCC21732
您好!
最近、在我们的三相电机控制器产品(采用 SiC MOSFET)中使用 UCC21732隔离式栅极驱动器 IC 时遇到了几个问题。
FLT 和 RDY Falt:
1.在电机驱动器生产鉴定测试中经常观察到 FLT 或 RDY 故障(在过去的1000个产品中发生了5次)、我认为这可能是错误警报。
2.当我故意创建短路情况以测试解卫星保护功能时,有时也会观察到 RDY 故障。
那么、哪些情况可能会导致这种现象呢? 它是否可能由辐射 EMI 引起? 因为该芯片具有非常强大的 CMTI 抗传导 EMI 能力。
去饱和消隐时间设置:
我注意到芯片内部有一个150ns 的抗尖峰脉冲滤波器。 那么、对于消隐时间计算、我还应该考虑这个额外的150ns 吗? 例如、如果我使用 RC 电路设置100ns 消隐时间、那么总实际消隐时间应为250ns……
高侧 SiC MOSFET 的布局问题:
在数据表中、您可以找到布局指南:"如果将栅极驱动器用于 COM 引脚连接到开关节点的高侧开关、则不建议使用接地平面"。 本指南背后的原因是什么? 除此之外、我在应用手册"SLUUBX2A"中发现、使用了接地层...
期待您的回复:)
顺便说一下、您是否还有一位可以在现场帮助我们的当地服务人员? (中国)。 如果是,请与我联系:)
此致、
他