Other Parts Discussed in Thread: UCC27712EVM-287, UCC27712
主题中讨论的其他器件: UCC27712
您好!
我将 UCC27712EVM-287评估模块添加到数据表中用于评估 UCC27712的建议运行条件。 我将在高侧12VCC 中以28V 电压工作、并在330uH 电感器和2个并联220uF 电容器之后使用10kohm 功率电阻器加载输出。 我使用建议的死区时间、频率和偏移对进行脉冲切换。
电流消耗极高(~.45A)。 我想知道我是否可以与其他人讨论如何更改工作条件以降低这种情况以及最小开关频率? 如果可能的话、我希望使开关时间奈奎斯特与一些其他测量设备兼容、从而达到10-20kHz 左右。
感谢你能抽出时间并提供帮助。