This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27712EVM-287:降低通过输出的功率的工作条件

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC27712EVM-287, UCC27712

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/981636/ucc27712evm-287-operating-conditions-for-lowering-power-through-output

器件型号:UCC27712EVM-287
主题中讨论的其他器件: UCC27712

您好!  

我将 UCC27712EVM-287评估模块添加到数据表中用于评估 UCC27712的建议运行条件。 我将在高侧12VCC 中以28V 电压工作、并在330uH 电感器和2个并联220uF 电容器之后使用10kohm 功率电阻器加载输出。 我使用建议的死区时间、频率和偏移对进行脉冲切换。

电流消耗极高(~.45A)。 我想知道我是否可以与其他人讨论如何更改工作条件以降低这种情况以及最小开关频率? 如果可能的话、我希望使开关时间奈奎斯特与一些其他测量设备兼容、从而达到10-20kHz 左右。  

感谢你能抽出时间并提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    我同意、如果输出电阻为10K 欧姆、则输入电流看起来很高。 您能否确认运行的占空比和死区时间与用户指南中所示相同? 确保 HI 和 LI 输入之间有死区时间、以避免某些交叉传导、尽管驱动器将强制实现150ns 的最小死区时间。

    确认您使用的电感器用于开关应用、而不是直流滤波。 最适合工作台实验的电感器类型是铁粉、它可以承受高通量并在施加电流时具有软饱和。

    此外、我假设高侧的28V 是额定电压高达400V 的直流高电压输入、请确认。

    如果您在较低电压输入下运行、建议使用额定电压较低的 MOSFET、因为开关损耗会低得多。 与 EVM 上的650V 额定 MOSFET 相比、额定电压为100V 的 MOSFET 可能足够高、并且可以降低开关损耗。  

    当然可以降低工作频率、但您需要确保选择能够在较低频率下处理伏秒的电感器。 如果28V 是您的最大输入电压、则在10kHz 时28V 的电压秒小于400V (100kHz 时)。

    要设置输入信号、您可以在10-20kHz 频率下运行。 确保设置高侧占空比以实现所需的输出。 例如、在0.2 D 时、EVM 设置为400V、输出为~80V。 设置 LI 输入以实现从 HI 下降沿和 LI 上升沿的死区时间、并设置 LI 脉冲宽度以实现 LI 下降沿到 HI 上升沿的死区时间。

    确认这是否能解决您的问题、或者您可以在此主题上发布其他问题。

    对此,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Richard、您好、感谢您的快速回答。 顺序:

    我使用相同的占空比(20%通道 A、70%通道 B)。 我通过相移通道 B 相对于通道 A 的270度来设置死区时间 我的示波器在通道 A 的任一侧显示了500ns 的死区时间

    我正在使用的电感器实际上是3.6uH (www.mouser.com/ProductDetail/Wurth-Elektronik/744031003/?qs=PGXP4M47uW7MyfGgqqxifw%3D%3D)、但未调用内核类型。 应用程序也未指定、我只是发现我们在图纸中使用了错误的 PN。 这可能是我的问题、但无论如何我会继续。 假设电感器工作:

    是的、高侧28V 是额定电压为400V 的直流电压。 我将通过 PSU 供电。  

    我将研究替代 MOSFET 以替换提供的电路板 IPB65R190CFD。  

    与上述类似、我不确定我的电感器的 V-sec 规格是否为400V @100kHz。  

    我将尝试在28V 高侧和高侧占空比0.25下工作、在10kR 负载下实现~7V 的目标。 您能帮我理解为此设置的合理死区时间吗? 我知道设计需要150ns、但对于我所需的输出、65%的低侧占空比和250ns 的死区时间是否足够?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    对于死区时间问题、您提到的250ns 应足以避免 MOSFET 可能的交叉传导出现任何问题。

    我看到您提到您使用的电感器为3.6uH、如果您希望实现10kHz 至20kHz 的工作频率、则电感值较低。 如果 L=V dt/di、其中 V 是电感器两端的电压、为28-7V 或21V、dt 为.25 x 1/20kHz、则假设纹波电流为1A。 L=21V 12.5us/1A = 262uH。  

    我建议使用300uH 范围内的电感器、该电感器是铁粉、因此不需要担心硬饱和、因为有一个有间隙的铁氧体电感器。

    确认这是否能解决您的问题、或者您可以在此主题上发布其他问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、  

    我用~140uH 替换了电感器、上周我的测量结果很好。 在周末之后、我再次测量、它会返回到高侧的高电流。 我已经订购了~300uH 铁粉磁感应器、并将在安装后报告。 我想一直保持开放状态、直到那时、才能确保解决我的问题。  

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    感谢您的更新。 在  您更新了数据或状态时发布任何问题。

    此致、