This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS568215:负载电流频率特性的偏差

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS568215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/981368/tps568215-deviation-for-load-current-frequency-characteristics

器件型号:TPS568215

大家好、团队、

我们收到了一位客户关于 TPS568215的问题。 如果您能给我们一些建议、我将不胜感激。

数据表中针对每种模式和频率提供了一个"负载电流频率特性"图、但它们找不到每个设定频率的偏差。

在进行以下设置时、您能告诉我们频率变化范围吗?
・DCM 模式
・400kHz
・Ioutmax = 5A

此致、

梁太郎福井

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Ryotaro、

    数据表的图20显示了 DCM 模式和400kHz SW 频率下的频率。

    您是不是说客户希望在给定设置下获得软件频率范围上限和下限(xxHz~xxHz)? 在 DCM 模式设置下、如果负载电流小于电感器电流纹波的一半、转换器将进入 DCM 模式。 在此模式下、SW 频率是可变的、受负载电流和输出电容等诸多因素的影响。 因此、具有 DCM 模式的 SW 频率范围只能用于具有特定组件和特定负载范围的应用。

    对于 TPS568215、我们有 Webench 工具仿真来帮助您获得结果。

    如果您有任何疑问、请告诉我们。

    此致、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    福井您好、

    当设置为 DCM 模式时、从0A 到5V 的频率变化将从几百赫兹到我们的目标。

    如果您讨论的是 FCCM 模式后的频率变化、则变化约为10%、对于同样适用于 TPS568215的 DCAP 模式器件、甚至为20%。 DCAP 模式为伪固定 频率运行。

    谢谢、

    Lishuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lishuang、Andrew:

    感谢大家的及时响应。

    利顺:每种模式的频率波动如下?

     DCM 模式(0 - 5A):几百-目标[Hz]

     在 FCCM 模式之后:10%

     DCAP 模式:20%

    Andrew:"您是否意味着客户希望在给定设置下获得 SW 频率范围上限和下限(xxHz~xxHz)?"

    我理解这种方式。 如果因多种因素而波动、我还想介绍 一下 WEBENCH 对它们的仿真。

    此致、

    梁太郎福井

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    福井您好、

    不正确。  我是说、对于 TPS568215、只要系统进入 CCM 模式(负载电流高于电感电流纹波的一半)、频率就会与目标频率相关10%至20%的变化。 这是一个经验丰富的系列。

    希望它能有所帮助。

    ----

    在 FCCM 模式之后:10%

     DCAP 模式:20%

    ----

    谢谢、

    Lishuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lishuang,

    很抱歉、我在阅读时出错了。

    我将向客户回答、CCM 模式的变化与目标频率相关10-20%。 感谢您的更正。

    此致、

    Ryotaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryotaro、

    希望它能有所帮助。 我将关闭此主题。 如果您有任何疑问、可以直接向我提交新主题或电子邮件。

    谢谢、

    Lishuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lishuang、Andrew:

    感谢所有帮助。 我也会关闭此案例。 如果有任何其他问题、我将与您联系。

    此致、

    Ryotaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我收到了关于客户先前回答的另一个问题。

    在数据表的图20中、当设置为400kHz 时、它似乎固定在高于1A 约400kHz 的位置。

    即使在达到目标频率后、频率的变化范围是否与前一个答案中的变化范围相同? 或者、在达到目标频率后、变化是否会比以前更小?

    此致、

    Ryotaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryotaro、

    Andrew 将在明天向您提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryotaro、

    正如 Andrew 之前所说 的、其中一个是 DCM 模式设置、在达到目标频率之前、SW 频率是可变的、并受到负载电流和输出电容等许多因素的影响。 因此、具有 DCM 模式的 SW 频率范围只能用于具有特定组件和特定负载范围的应用。

    另一个是 CCM 模式设置、在达到目标频率后、SW 频率为 伪固定 频率运行。 它取决于输入电压和输出电压。 从图20中可以看出、它仍然有一些400kHz 的变化、也许这种变化比图20大约有5%。 但是、当我们对此器件进行验证时、该图片来自一个或两个样本。 考虑到工艺和器件的变化、频率变化可高达10%。

    谢谢、

    Lishuang