大家好、团队、
我们收到了一位客户关于 TPS568215的问题。 如果您能给我们一些建议、我将不胜感激。
数据表中针对每种模式和频率提供了一个"负载电流频率特性"图、但它们找不到每个设定频率的偏差。
在进行以下设置时、您能告诉我们频率变化范围吗?
・DCM 模式
・400kHz
・Ioutmax = 5A
此致、
梁太郎福井
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、 Ryotaro、
数据表的图20显示了 DCM 模式和400kHz SW 频率下的频率。
您是不是说客户希望在给定设置下获得软件频率范围上限和下限(xxHz~xxHz)? 在 DCM 模式设置下、如果负载电流小于电感器电流纹波的一半、转换器将进入 DCM 模式。 在此模式下、SW 频率是可变的、受负载电流和输出电容等诸多因素的影响。 因此、具有 DCM 模式的 SW 频率范围只能用于具有特定组件和特定负载范围的应用。
对于 TPS568215、我们有 Webench 工具仿真来帮助您获得结果。
如果您有任何疑问、请告诉我们。
此致、
Andrew
尊敬的 Lishuang、Andrew:
感谢大家的及时响应。
利顺:每种模式的频率波动如下?
DCM 模式(0 - 5A):几百-目标[Hz]
在 FCCM 模式之后:10%
DCAP 模式:20%
Andrew:"您是否意味着客户希望在给定设置下获得 SW 频率范围上限和下限(xxHz~xxHz)?"
我理解这种方式。 如果因多种因素而波动、我还想介绍 一下 WEBENCH 对它们的仿真。
此致、
梁太郎福井
您好、Ryotaro、
正如 Andrew 之前所说 的、其中一个是 DCM 模式设置、在达到目标频率之前、SW 频率是可变的、并受到负载电流和输出电容等许多因素的影响。 因此、具有 DCM 模式的 SW 频率范围只能用于具有特定组件和特定负载范围的应用。
另一个是 CCM 模式设置、在达到目标频率后、SW 频率为 伪固定 频率运行。 它取决于输入电压和输出电压。 从图20中可以看出、它仍然有一些400kHz 的变化、也许这种变化比图20大约有5%。 但是、当我们对此器件进行验证时、该图片来自一个或两个样本。 考虑到工艺和器件的变化、频率变化可高达10%。
谢谢、
Lishuang