您好!
我们创建了一个采用 BQ25570为2个5F 超级电容器充电的设计。
光伏电池是参考文献 SM141K06LV 中的单稳态电池。
参数为:
VBAT_OV = 5V
VBAT_OK = 2V
VBAT_OK_HYST = 2、8V
Vout = 2V
我们有2个问题:
-当我们第一次连接电池时、BQ 永远不会开始、并且在阳光充足的电池上只有0.1V。 短接电池。 (电池上的开路电压约为3V)
=>要开始、我们必须在 VIN 上施加电压、BQ 在几秒钟内变热、然后升压稳压器正常启动。 此时电池上的电压大约为2、5V)
VBAT 上的电压 达到大约3、3V
第二个问题是 VBAT_OK 永远不会变为高电平、因此降压稳压器永远不会启动。
请您能帮助我们使此设计正常工作吗?
Avance、谢谢您
如果您需要、我们可以向您发送原理图。
此致
Thierry