This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25570:问题设计

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25570

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/981225/bq25570-problem-design

器件型号:BQ25570

您好!

我们创建了一个采用 BQ25570为2个5F 超级电容器充电的设计。

光伏电池是参考文献 SM141K06LV 中的单稳态电池。

参数为:

VBAT_OV = 5V

VBAT_OK = 2V

VBAT_OK_HYST = 2、8V

Vout = 2V

我们有2个问题:

-当我们第一次连接电池时、BQ 永远不会开始、并且在阳光充足的电池上只有0.1V。 短接电池。 (电池上的开路电压约为3V)

=>要开始、我们必须在 VIN 上施加电压、BQ 在几秒钟内变热、然后升压稳压器正常启动。 此时电池上的电压大约为2、5V)

VBAT 上的电压 达到大约3、3V

第二个问题是 VBAT_OK 永远不会变为高电平、因此降压稳压器永远不会启动。

请您能帮助我们使此设计正常工作吗?

Avance、谢谢您

如果您需要、我们可以向您发送原理图。

此致

Thierry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thierry、

    如果在通电时 VSTOR < 2.0V、充电器会在冷启动时运行、这是一个效率极低的电荷泵。  它仅用于为 VSTOR 电容器充电至2.0V。  然后主升压转换器打开。  如果 VSTOR 上有负载(除禁用的降压转换器之外)、请将其移除、直到充电器启动并运行。

    如果 VIN 上的电压>= VBAT_OV、则充电器会在 VIN 上打开下拉电阻、因为它不想对存储元件进行过压(有一条从 VIN 到 VSTOR=VBAT 的通过二极管的路径)。  这可能是导致发热的原因。

    请附上原理图、我将进行回顾。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    VSTOR 不收费

    VIN 上的电压绝不能>= VBAT_OV、因为它来自最大电压为3、3V 的电池。

    没有启动的降压稳压器会怎么样?

    请看一下我的设计原理图。

    提前感谢您的帮助

    e2e.ti.com/.../Sensor_5F00_Board_5F00_sch_2D00_V0.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thierry、

    虽然我不认为这是您的问题、但我们从未使用4.7uF 的 VAT_OK 进行过测试。  此外、原理图中提到了 USB 电源、但充电器不会使用5V USB 进行升压。  VIN_DC 上的下拉 FET 可能会导通。  VIN_DC 上齐纳钳位的泄漏电流是多少?

    我在原理图中没有看到任何其他明显的错误。  

    在冷启动时、尝试将 VSTOR 升至2.0V 的电荷泵还会通过 VBAT 和 VSTOR 之间的 PFET 的板级二极管看到两个5F 超级电容器。  这些超级电容器的泄漏是什么?  齐纳泄漏电流加上负载电荷泵可能对您的太阳能电池板来说太大。  

    VSTOR >2.0V 后、如果您采用类似于第26页图28的 VRDIV 示波器波形图、则第一个脉冲应为 VSTOR、第二个2/3的 VBAT_OV 脉冲、第三个脉冲(未显示在数据表波形图中)为 VOUT。  这些值是否正确?  否则、寄生焊剂通量电阻器可能会更改阈值、如数据表第10节第34页所述。

    由于您的太阳能电池板 MPP 大于2.0V、您可能会考虑添加一个旁路 FET、此 FET 将电池板直接连接至 VSTOR、从而绕过冷启动。  然后、当 VSTOR 上升时、您可以使用 VOUT_EN 上的下拉 FET 来开启充电器。   

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    再次感谢您的帮助。

    我移除了 VBAT_OK 上的 μ 4,7µF、但引脚保持在0V。 VOUT 为0V。

    我 理解对5个 USB 来说是好的。 我只允许它由于冷启动而启动、但如果我可以解决冷启动问题、我将移除5V USB。

    如果我使用电压超过5V 的面板、齐纳二极管仅用于保护充电器的输入。

    您可以在 VRDIV 的示波图上看到所有脉冲都是正确的。 在第三个脉冲开始时出现的尖峰是什么?

    因此、您需要在 VIN_DC 和 VSTOR 之间添加一个 PFET、并在 VOUT_EN 上添加一个 NFET。  可以给我发送原理图吗?

    我不知道必须将 PFET 的栅极置于何处以及如何将 NFET 置于 VOUT_EN 上。 我认为我必须监控 VSTORE???

    此致

    Thierry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thierry、

    根据您的图、VSTOR 上升至4.7V、但设置为5.1V [3.4V/(2/3)]、但您的 VBAT_OK_HYST 电压为4.8V、对吧?  如果是、则 VBAT_OK 不会变为高电平。

    需要说明的是、即使在 VIN_DC 使用工作台电源而不是太阳能电池板、VSTOR 也不会上升到您所需的输出电压?    

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    否在我的第一篇帖子中、我为您提供了参数。

    VBAT_OK_HYST 等于2、8V。

    明天我将尝试使用台式电源、但现在 VSTOR 在4、7V 和 VBAT 条件下也可以。

    问题只是在开始时、但当我首次放置一个5V 充电器时、这是可以的。 我将使用 FET 设计用于冷启动的新原理图、并将向您发送。

    第二个重要问题是 VBAT_OK 引脚永远不会变为高电平、因此 VOUT_EN 永远不会变为使能状态。

    当我用 VSTOR 短接 VOUT_EN 时、VSTOR 会降至1V。 您是否认为组件已损坏?

    我将尝试使用另一个板(我有五个板)

    此致

    Thierry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Theirry、

    如果您将 VOUT_EN 接至 VBAT_OK 的 VSTOR 短接至 VSTOR、则 VBAT_OK 会将 VSTOR 下拉至接地。  

    根据您设置的原理图、OK 电阻器将 VBAT_OK_HYST 设置为4.8V、VBAT_OK =2.5V。  请仔细检查您的电阻器。  我以前在中设计电子表格

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    在我的原理图中、VOUT_EN 未直接连接到 VBAT_OK、两者之间有一个1、24MOhms 电阻器。

    很抱歉、电阻器的值不是最新的。

    更新了我的新原理图中的值。

    您是否认为充电器可能损坏?

    我收到了 BQ25570的评估板。 我将在其中添加带 FET 的修改、并将进行尝试。

    此致

    Thierrye2e.ti.com/.../Sensor_5F00_Board_5F00_sch_2D00_V1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thierry、

    IC 可能已损坏。  在电路板未通电的情况下、您能否移除1.24mOHm 电阻器并测量 VOUT_EN 至 GND 以及 VBAT_OK 至接地之间的电阻器?  为了测试焊剂产生的寄生电阻是否存在问题、您能否将 VBAT_OK 电阻器替换为低10倍?

    关于 VBAT_OK 和 VOUT_EN 之间的1.24MOhm 电阻器、VOUT_EN 不是典型的逻辑高电平、需要 VSTOR -0.4V 为高电平。  如果 VOUT_EN 引脚存在任何泄漏、则从 VBAT_OK 到 VOUT_EN 的压降可能高于0.4V。   

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    谢谢、我将在星期五进行这些测试、因为明天和星期四我将不上班。

    令我非常惊讶的是、VBAT_OK 永远不会变为高电平。

    此致

    Thierry