Other Parts Discussed in Thread: UCC28C42, LM5036
主题中讨论的其他器件: LM5036
您好!
我们正在寻找直流/直流解决方案。 (UCC28C42)是否适合用于240W 直流/直流转换器?
要求:
输入电压:40~160VDC
输出电压:24V 直流
输出电流:10A
此致、
Aaron
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
您需要添加外部 MOSFET 驱动器。 也不使用片上高电压启动。
或者、您可以使用推挽式拓扑、LM5036适用于推挽、在这种情况下、可以使用片上 MOSFET 驱动器。 但对于高压启动、您仍然需要使用外部电路(与 UCC28C42在考虑启动时类似)。
在推挽式拓扑中、您还可以考虑使用 UCC2808A、但其 MOSFET 驱动器的拉电流和灌电流能力为0.5A/1A。 您需要计算以查看是否正常。