This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C42:它是适用于240W DC-DC 的好解决方案吗?

Guru**** 2680515 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28C42, LM5036

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/981126/ucc28c42-is-it-good-solution-for-240w-dc-dc

器件型号:UCC28C42
主题中讨论的其他器件: LM5036

您好!

我们正在寻找直流/直流解决方案。 (UCC28C42)是否适合用于240W 直流/直流转换器?

要求:

输入电压:40~160VDC

输出电压:24V 直流

输出电流:10A

此致、

Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我建议使用 LM5036 (半桥)。 UCC28C42是单端控制器、240W 对于单端控制器来说有点高。 但240W 确实处于模糊区域、单端控制器可能仍然正常、尽管其功率有点过高、这需要更大的变压器和并联 MOSFET 以及更低的频率。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们试用了 WEBENCHRegistered Designer LM5036。 最大电压必须小于100V。  

    您是否有任何推荐?

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您需要添加外部 MOSFET 驱动器。 也不使用片上高电压启动。

    或者、您可以使用推挽式拓扑、LM5036适用于推挽、在这种情况下、可以使用片上 MOSFET 驱动器。 但对于高压启动、您仍然需要使用外部电路(与 UCC28C42在考虑启动时类似)。

    在推挽式拓扑中、您还可以考虑使用 UCC2808A、但其 MOSFET 驱动器的拉电流和灌电流能力为0.5A/1A。 您需要计算以查看是否正常。