大家好、
我们的客户正在调试如下所示的电路。 这不是他们的第一个设计、而是另一个 LM25066、其唯一的变化是、较大的感应电阻器目前在同一电路板上工作正常。 
在输出端未加载的情况下连接12.5V 输入后、引脚栅极保持低电平。 感应电阻器上也没有压降。
我清除故障、这显示了:
值为0x04的寄存器0x7C (OC 故障)
值为0x2841的寄存器0x79
值为0x00的寄存器0x7D
值为0x00的寄存器0x80
值为0x0003的寄存器0xD1
然后、如果它们在寄存器0xD7上写入0x08 (栅极屏蔽至未知位)、栅极将拉高、 获得正确的输出电压、并且它们与之前一样、只发生改变:
值为0x2801的寄存器0x79
客户没有使用屏蔽的栅极对这种状态进行进一步测试、因为他们理解不可取。
不确定发生了什么。 他们正在等待交付更多 IC 进行测试、但在2块电路板上实现了这种行为。
请告诉我您的意见。
谢谢、
Jonathan