This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25066:调试 LM25066

Guru**** 2583825 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25066

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/981908/lm25066-debugging-lm25066

器件型号:LM25066

大家好、  

我们的客户正在调试如下所示的电路。 这不是他们的第一个设计、而是另一个 LM25066、其唯一的变化是、较大的感应电阻器目前在同一电路板上工作正常。



在输出端未加载的情况下连接12.5V 输入后、引脚栅极保持低电平。 感应电阻器上也没有压降。

我清除故障、这显示了:
 值为0x04的寄存器0x7C (OC 故障)
 值为0x2841的寄存器0x79
 值为0x00的寄存器0x7D
 值为0x00的寄存器0x80
 值为0x0003的寄存器0xD1

然后、如果它们在寄存器0xD7上写入0x08 (栅极屏蔽至未知位)、栅极将拉高、 获得正确的输出电压、并且它们与之前一样、只发生改变:

 值为0x2801的寄存器0x79


客户没有使用屏蔽的栅极对这种状态进行进一步测试、因为他们理解不可取。

不确定发生了什么。 他们正在等待交付更多 IC 进行测试、但在2块电路板上实现了这种行为。

请告诉我您的意见。

谢谢、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Jonathan、

    感谢您与我们联系。 我们正在调查您的问题、并将在周末的当天星期一(2021年3月1日)结束时返回给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Jonathan、

    很抱歉耽误你的回答。 似乎存在启动问题。 请在启动过程中分享以下波形、以便更好地理解

    1) 1)输入电压、输入电流、栅极和输出电压

    2) 2)输入电压、输入电流、栅极和计时器电压。

    我们还希望您分享已填充的设计计算器、该计算器可从 www.ti.com/.../LM25066获取

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我附上所需的信息。

    1)


    CH1黄色:VIN
    CH2蓝色:门
    通道3紫色:输出电压
    CH4绿色:IIN

    2)

    CH1黄色:VIN
    CH2蓝色:门
    CH3紫色:Vtimer
    CH4绿色:IIN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还包括设计计算器。 目前 Rsense 为1.5m Ω、如原理图所示、但在初始设计中为3m Ω。 我在本次测试中更改了它。

    此致、

    弗朗西斯科 González

    e2e.ti.com/.../LM25066_5F00_Design_5F00_Calculator_5F00_REV_5F00_D.XLSX

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    结果印刷电路板上出现了错误。 Rpwr 和 Ctimer 已关闭。

    感谢您抽出宝贵时间进行深入了解。

    此致