主题中讨论的其他器件:LM5146、 LM5069
你(们)好
我遇到了 LM5146降压转换器问题。 我将其用于58V 至12V 5A 应用。
当通过一个双引脚连接器将"58V"的输入提供给降压转换器时、在降压输入和输出上观察到一个巨大的瞬态。 可以在附加到此帖子的图像中看到它。 黄色波形表示降压输出、粉色波形表示其输入。
输入瞬态范围为21.6V 至60.8V、输出瞬态范围为-3至24.2V。
请帮助我们了解这一现象。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
我遇到了 LM5146降压转换器问题。 我将其用于58V 至12V 5A 应用。
当通过一个双引脚连接器将"58V"的输入提供给降压转换器时、在降压输入和输出上观察到一个巨大的瞬态。 可以在附加到此帖子的图像中看到它。 黄色波形表示降压输出、粉色波形表示其输入。
输入瞬态范围为21.6V 至60.8V、输出瞬态范围为-3至24.2V。
请帮助我们了解这一现象。
您好 Abhijeet、
是的、这看起来像是在阶跃输入之后通过 MOSFET 和电感器随机电容直接耦合到输出。 这主要与拓扑相关。
以下是一些步骤:
此致、
Tim
您好 Abhijeet、
使用齐纳二极管而不是 TVS、因为它具有更精确的钳位电平。
在 PCB 布局方面、只要在第2层上有一个连接各种 GND 过孔的实心 GND 平面、就可以了。 输出电容器 在布局中有一点远、但我怀疑这是当 VIN 卡在高电平时与 VOUT 尖峰相关的主要问题。
最好的选择是在启动时降低 Vin 的 dv/dt。 您可以测量电感器电流、以确认电流尖峰是否以容性方式穿过高侧 FET。
此致、
Tim