Other Parts Discussed in Thread: LP8557
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP8557 您好!
我对 LP8557仅 PWM 版本有两个问题:
根据我的理解、关断模式是指在 VDD 上没有电压时、而在52ms 后 PWM 引脚处于低电平时、则会出现待机模式。
- 当施加 VDD 电压且 PWM 引脚保持低电平时、器件是否仍处于关断模式或是否进入待机模式?
- 在此待机模式下、升压开关是否停止且 LED 上有0V 输出电压?
- 或者升压电路是否仍在切换、但没有电流通过 LED?
2.输出通道是否可以并联? 数据表告诉我、PWM 相移根据它检测到的有源灯串数量进行调整。 如果通道并联、器件是否仍使用 PWM 相位方案?
谢谢、
Dimitri