This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8557:关断与待机运行;并行连接输出

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8557

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/981601/lp8557-shutdown-vs-standby-operation-connecting-outputs-in-parallel

器件型号:LP8557

您好!

我对 LP8557仅 PWM 版本有两个问题:

根据我的理解、关断模式是指在 VDD 上没有电压时、而在52ms 后 PWM 引脚处于低电平时、则会出现待机模式。

  • 当施加 VDD 电压且 PWM 引脚保持低电平时、器件是否仍处于关断模式或是否进入待机模式?
  • 在此待机模式下、升压开关是否停止且 LED 上有0V 输出电压?
  • 或者升压电路是否仍在切换、但没有电流通过 LED?

2.输出通道是否可以并联? 数据表告诉我、PWM 相移根据它检测到的有源灯串数量进行调整。 如果通道并联、器件是否仍使用 PWM 相位方案?

谢谢、

Dimitri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于您的问题、

    1)  

    a)关断模式

    b)开关关闭、但 LED 灯串上存在电压、VIN-VF 也是如此  

    c)无切换

    2)

    不管用。

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    关于问题2)

    当您说它不起作用时、是 PWM 方案不起作用还是并行连接通道?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该器件支持并行输出通道。 但是、您应该首先设置自适应调光阈值0%(请参阅数据表的8.1.6.7)、然后相移功能没有任何影响。

    Robin