Other Parts Discussed in Thread: BQ25895, BQ25895EVM-664, TS3USB221
主题中讨论的其他器件:、 BQ25985、 TS3USB221
您好!
我们将 在电池供电的消费类电子设备中实施 BQ25895。 最大电池充电电流为900mA。 我们需要充电器自动检测 USB 电源(USB 2.0、USB3.0、USB 壁式充电器等)提供的最大电流。
我们购买 了 BQ25895EVM-664评估模块、并测试了不同的 USB 充电器、但结果并不总是正确的。 我使用常规 USB 电缆和没有 D+和 D-线路的 USB 电缆运行检测两次。
|
充电器类型 |
检测结果(D+/D-模式) |
检测结果(无 D+/D-) |
|
笔记本电脑 |
USB 主机 SDP 500mA |
未知适配器500mA |
|
Apple USB 壁式充电器1A |
USB DCP 500mA |
未知适配器500mA |
|
三星 USB 壁式充电器1A |
USB 主机 SDP 500mA |
未知适配器500mA |
|
旅行适配器 USB 壁式充电器2.4A 快速充电端口 |
USB DCP 500mA |
未知适配器500mA |
|
旅行适配器 USB 壁式充电器2.1A 快速充电端口 |
非标准适配器2.1A |
未知适配器500mA |
|
MW USB 壁式充电器2.1a |
非标准适配器2.1A |
未知适配器500mA |
|
HONR USB 壁式充电器1A |
USB DCP 500mA |
未知适配器500mA |
|
5V、1A PSU |
未知适配器500mA |
未知适配器500mA |
D+/D–检测设置输入电流限制并不总是检测到正确的结果、如 Apple、Samsung 和"快速充电"充电器所示。
如果没有 D+/D-、我希望 输入电流优化器(ICO)运行最大电流检测、但实际上它始终设置为500mA。
我使用的是 EVM 板默认设置和 Battery Mangement Studio 上的默认寄存器。 强制输入检测(REG02、位1)或强制 FORCE_ICO (REG07、位1)不会更改检测结果。
我已经阅读了文档 "使用输入电流优化功能从适配器中提取最大功率"、我处于与下面显示的案例2类似的场景中、但 ILIM 的结果不是应该的结果。
我做了些什么? 您是否能够帮助我更改设置、以便成功检测 USB 充电器的最大电流?
谢谢你