This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:BQ25895输入最大电流检测(ICO)

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25895, BQ25895EVM-664, TS3USB221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/973240/bq25895-bq25895-input-maximum-current-detection-ico

器件型号:BQ25895
主题中讨论的其他器件:BQ25985TS3USB221

您好!

我们将 在电池供电的消费类电子设备中实施 BQ25895。 最大电池充电电流为900mA。 我们需要充电器自动检测 USB 电源(USB 2.0、USB3.0、USB 壁式充电器等)提供的最大电流。

我们购买 了 BQ25895EVM-664评估模块、并测试了不同的 USB 充电器、但结果并不总是正确的。 我使用常规 USB 电缆和没有 D+和 D-线路的 USB 电缆运行检测两次。

充电器类型

检测结果(D+/D-模式)

检测结果(无 D+/D-)

笔记本电脑

USB 主机 SDP 500mA

未知适配器500mA

Apple USB 壁式充电器1A

USB DCP 500mA

未知适配器500mA

三星 USB 壁式充电器1A

USB 主机 SDP 500mA

未知适配器500mA

旅行适配器 USB 壁式充电器2.4A 快速充电端口

USB DCP 500mA

未知适配器500mA

旅行适配器 USB 壁式充电器2.1A 快速充电端口

非标准适配器2.1A

未知适配器500mA

MW USB 壁式充电器2.1a

非标准适配器2.1A

未知适配器500mA

HONR USB 壁式充电器1A

USB DCP 500mA

未知适配器500mA

5V、1A PSU

未知适配器500mA

未知适配器500mA


 D+/D–检测设置输入电流限制并不总是检测到正确的结果、如 Apple、Samsung 和"快速充电"充电器所示。

如果没有 D+/D-、我希望 输入电流优化器(ICO)运行最大电流检测、但实际上它始终设置为500mA。

我使用的是 EVM 板默认设置和 Battery Mangement Studio 上的默认寄存器。 强制输入检测(REG02、位1)或强制 FORCE_ICO (REG07、位1)不会更改检测结果。

我已经阅读了文档 "使用输入电流优化功能从适配器中提取最大功率"、我处于与下面显示的案例2类似的场景中、但 ILIM 的结果不是应该的结果。

我做了些什么? 您是否能够帮助我更改设置、以便成功检测 USB 充电器的最大电流?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1. BQ25895可以检测 d/s 上的表5中列出的适配器类型

    2.非标准适配器应具有    与 d/s 上表1中列出的 D+/D-设置相同的 D+/D-设置,以便正确检测。

    3.输入电流限制检测完成后,主机可以根据需要通过 I2C 修改输入电流限制。

    4. ICO 只在启动时检测到 DCP 或 Maxcharge 输入源后自动运行。 例如、如果检测到 USB SDP (500mA)适配器、即使 ICO_EN=1、ICO 也不会运行。

    谢谢、

    宁。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.我假设您是指数据表的表3、而不是表5?

    2. ICO 是否认为即使 D+和 D-线路短接或不存在也可以运行?

    3.我知道,但如果主机在不确定适配器能够提供什么功能的情况下修改输入电流是不安全的,这就是主机需要依赖 BQ25985提供 Rigth 设置的原因。

    我理解、但数据表和应用报告指出、我可以通过使用 FORCE_ICO 位强制 ICO 运行。 应用报告的表2、案例2 显示了一个示例、其中 ICO 在1.5A 适配器下找到1.5A 的最佳设置。  
    如何使用 提供超过500mA 电流的任何适配器获取 BQ25985以查找此设置? 强制 ICO 不会使芯片找到最佳设置。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1. 是的。 表3 bq25895 d/s 的结果

    2. 在 DCP (例如 D+和 D-短路)或 MaxCharge 类型输入源之后,将根据前面介绍的过程(输入源类型检测)检测到输入源。 当 ICO_EN 位置位时、该算法会自动运行。

    3. 也可以通过设置 FORCE_ICO 位来强制执行 ICO 算法、无论检测到何种输入源类型。 如果适配器插入后未检测到输入源作为 DCP 或 MaxCharge 类型的输入源、则主机必须通过设置 FORCE_ICO 位来强制 ICO。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    我知道、我设法强制执行 ICO 算法。

    然而、ICO 算法的结果是错误的:它始终是500mA。 为了使 ICO 准确检测充电器可以提供的电流、我是否应该配置任何其他参数?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请注意

    1) 1)如果启用 ICO、则充电器等待第一个 VINDPM 事件发生。 请参阅表2。 https://www.ti.com/lit/an/slva812c/slva812c.pdf 上应用手册中的示例电流限制寄存器结果 ,如果 ICHG 不足以触发 VINDPM,则无法优化 ICO。

    2) 2) ICO 不会高于 IINLIM 寄存器和 ILIM 引脚设置的输入电流限制。 例如、如果适配器可处理高达2A 的电流、则输入电流限制设置必须高于2A、以便优化电流为2A 的 ICO。

    谢谢、

    宁。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、尊敬的 TI 团队。

    我来自中国、我无法在电源管理论坛中提出我的问题、所以我在这里发了一文。

    我使用 BQ25895 为 LI-battery) 3.7V-3500mAh 充电、当充电至4.0V 时、LED 为100%、STAT LED 亮起、然后继续充电、但在4.0V 至4.2V (STAT LED 熄灭)期间充电了15小时。 太长了…

    为什么。谢谢。

    下面是 sch。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有关 BQ2589X:原理图审阅和 PCB 布局设计提示、请访问 e2e.ti.com/.../874557。 定制原理图上的一些外部元件似乎不遵循指南。 请更新并重试。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我一直在运行一些测试、ICO 现在为我提供了良好的结果。

    但是、我有一个新问题:我必须在 PCB 上放置另一个 USB 器件(USB 转串行转换器)、这也需要 D+和 D-线路。

    在我的 PCB 上、D+和 D-线路从 USB 连接器连接到 USB 转串行转换器以及 BQ25985充电器、在500mA 时始终检测到输入电流限制、而在未焊接 USB 转串行转换的情况下、情况并非如此。

    这两个器件如何共存? 我真的需要 D+/D-开关、例如  BQ25985开发套件上实现的 TS3USB221吗?

    作为测试、我隔离了 BQ25985的 D+/D-线路并将其短接在一起。 然后、我连接了所有不同的 USB 充电器、ICO 正确确定了每个器件的最大电流。 但这是好的做法吗? 我可以在我的产品上实现它吗?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们正在着手进行这项工作、并将返回给您。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    D+/D-引脚用于在插入 VBUS 电源时进行 USB 输入电流限制检测。  在充电器输入电流限制检测过程中、连接的另一个器件必须能够连接到 HIZ D+/D-引脚、以便由充电器驱动 D+/D-引脚。 如果 另一个器  件无法连接到 HIZ D+/D-引脚、则需要使用 USB 开关来隔离主机和充电器。

    谢谢、

    宁。