This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175电感器非常热。

Guru**** 2893130 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/974244/lm5175-inductor-is-very-hot

器件型号:LM5175

您好!

我对 LM5175有一些疑问。

我使用 LM5175 IC 开发降压/升压电源模块。 这种情况非常好。

(请参考附件原理图图片。)

 输入 :9V~36V

2.输出电压 :12V

输出电流:5A

4.模式   :DCM +断续启用。

5.软件频率:330KHz

1.当我测试电源模块关于升压(Input24或35V)时、我 使用温度传感器测量了电感器温度。(如热成像相机)

   但电感器温度非常高。 测得的温度高于80°C。

   功率负载为12V、电流消耗为5A。

   为什么电感器温度很高?

2. 我想知道 LM5175 IC EVM 板是否与我的板处于相同的情况。

如何降低电感器温度。

如果你给我一个答复,我真的很感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yoonju 您好!

    您提到的输入电压为24V 或35V。 这意味着转换器应在降压模式下工作。 通常情况下、在该模式下、电感器温度不应大幅升高。 请使用示波器最好同时在一个示波器图上检查输入电压、输出电压和开关节点。

    2.不可以、EVM 上的电感器不会变得非常热。

    3.请检查系统的稳定性。 如果您发现任何不稳定性、请使用快速启动计算器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    首先、非常感谢您的回复!  

    目前正在进行调试、根据负载的电感器温度如下。

    输入电压:24V  

    2.输出电压:12V/负载电流1.24A

    电感器温度:46.8°C

    我  想知道 LM5175 IC EVM 板电感器温度是否与我们的开发电感器温度相同。  

    我想知道我们的电感器温度是否正常。

    如果你给我一个答复,我真的很感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yoonju 您好!

    在这种情况下、EVM 上的电感器不会发热、因此电路板上的东西不符合预期。

    2.否,温度不应像您测量的那样高。 但是、由于电感器下方有一个白色区域、我想知道背面是否有东西加热整个电路板、以便热量不是来自电感器、而是来自电路板的另一侧。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yoonju 您好!

    由于我没有听到您的反馈、我希望您能够解决高温问题、现在将关闭此主题。 如果情况并非如此、请在下方发帖、或者如果此主题已锁定、请启动另一个主题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Brigitte!