This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:分销商供货情况

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76942, BQ76952, BQ769142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/978747/bq76942-availability-in-distributors

器件型号:BQ76942
主题中讨论的其他器件: BQ76952BQ769142

我看到该组件仅可从 TI 直接获得。 Mouser、Farnell、DigiKey 等分销商何时会提供该产品? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    我们无法评论经销商的器件供货情况、因此我建议您直接访问并在其网站上进行检查。 您还可以联系 TI 客户支持中心。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:您是否知道此器件是否已发布给经销商? 延迟是在分配器侧还是在电源侧?

    我正在尝试找到的是、是否可以立即(在一个月或两个月内)获得量产数据、或者只有 TI 提供的5、991个器件可供出售。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、
    BQ76942现已向包括分销商在内的所有客户发布、而且大批量生产仍在进行中。 我们的交货周期目前超过1-2个月、因此我建议您尽快从 TI.com 订购

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我今天要购买、昨天晚上 TI 库存为3、568件、但在今天的工作日、库存下降到0件。 谈论运气差! 看起来好像有人进店并购买了整个库存、或者 TI 可能只是冻结了此器件上的所有订单?

    无论是哪种方式、现在是否有任何方式可以购买这些产品? 我刚刚花了几天时间来设计一个包含此组件的电路板、并且必须从头开始。

    如果在接下来的几个月内无法控制这些器件、您能否推荐任何替代器件? 我需要:

    • 用于6节电池的外部电池平衡
    • 理想情况下可用于监控/平衡的独立模式
    • 如果检测到问题(例如、如果一节电池过压)、则断开电池组与充电器的连接的方法

    如果您有任何机会可以让我了解 BQ76942的原型设计库存、而不是重新设计、我将不胜感激。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、
    库存已被多个客户消耗。 我们正在 TI.com 上获取一批新的 BQ76942样片、但目前没有确切的 ETA。 可能是3月底。  

    同一系列显示器的替代部件是 BQ769142 (14)和 BQ76952 (16):这些部件是与 BQ76942引脚对引脚连接的、使用相同的命令、也可以处理10秒。 BQ769142默认启用 CRC 和启用 REG1。 如果您无法等待样片、BQ76952可能是您的最佳选择(请勿使用电池11至16)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的建议。 当我之前查看时、BQ76952似乎也没有库存、但我很高兴它有库存。

    BQ76952数据表提到、电池输入1、2和16应始终连接到实际的电池、未使用的输入应短接至相邻的电池。
    我认为、一旦 BQ76942版本发布、我们很可能希望对其使用相同的 PCB 设计、但 BQ76942数据表列出了"未使用"的输入(引脚1、3、5、7、9、 11) 作为 NC。

    如果我们希望保持 BQ76942和 BQ76952之间的兼容性、那么可以按如下方式进行连接(将 NC 引脚短接至相邻引脚)吗?

    引脚48:电芯6
    
    
    上部引脚01:电芯5上部/电芯6下部
    引脚02:电芯5上部/电芯6下部
    引脚03:电芯5上部/电芯6下部
    引脚04:电芯5上部/电芯6下部
    引脚05: 电芯5上部/电芯6下部
    引脚06:电芯5上部/电芯6下部
    引脚07:电芯5上部/电芯6下部
    引脚08:电芯5上部/电芯6下部
    引脚09:电芯5上部/电芯6下部
    引脚10: 电芯5上部/电芯6下部
    
    
    引脚11:电芯4上部/电芯5下部
    引脚12:电芯4上部/电芯5下部
    
    
    引脚13:电芯3上部/电芯4下部
    
    
    引脚14:电芯2上部/电芯3下部
    
    
    引脚15: 电芯1上部/电芯2下部
    
    
    引脚16:电芯1下部 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    是的、这应该适用于两个器件。 对器件的寄存器设置进行编程时、请确保设置 VCell Mode 寄存器以指示连接了哪些电池。 使用 BQ76952时、应将该寄存器设置为0x802F、对于 BQ76942、应将该寄存器设置为0x021F。  

    此致、

    Matt