主题中讨论的其他器件: BQ76952、 BQ769142
我看到该组件仅可从 TI 直接获得。 Mouser、Farnell、DigiKey 等分销商何时会提供该产品? 谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 David:
我今天要购买、昨天晚上 TI 库存为3、568件、但在今天的工作日、库存下降到0件。 谈论运气差! 看起来好像有人进店并购买了整个库存、或者 TI 可能只是冻结了此器件上的所有订单?
无论是哪种方式、现在是否有任何方式可以购买这些产品? 我刚刚花了几天时间来设计一个包含此组件的电路板、并且必须从头开始。
如果在接下来的几个月内无法控制这些器件、您能否推荐任何替代器件? 我需要:
如果您有任何机会可以让我了解 BQ76942的原型设计库存、而不是重新设计、我将不胜感激。
谢谢
本
您好 Ben、
库存已被多个客户消耗。 我们正在 TI.com 上获取一批新的 BQ76942样片、但目前没有确切的 ETA。 可能是3月底。
同一系列显示器的替代部件是 BQ769142 (14)和 BQ76952 (16):这些部件是与 BQ76942引脚对引脚连接的、使用相同的命令、也可以处理10秒。 BQ769142默认启用 CRC 和启用 REG1。 如果您无法等待样片、BQ76952可能是您的最佳选择(请勿使用电池11至16)。
尊敬的 David:
感谢您的建议。 当我之前查看时、BQ76952似乎也没有库存、但我很高兴它有库存。
BQ76952数据表提到、电池输入1、2和16应始终连接到实际的电池、未使用的输入应短接至相邻的电池。
我认为、一旦 BQ76942版本发布、我们很可能希望对其使用相同的 PCB 设计、但 BQ76942数据表列出了"未使用"的输入(引脚1、3、5、7、9、 11) 作为 NC。
如果我们希望保持 BQ76942和 BQ76952之间的兼容性、那么可以按如下方式进行连接(将 NC 引脚短接至相邻引脚)吗?
引脚48:电芯6 上部引脚01:电芯5上部/电芯6下部 引脚02:电芯5上部/电芯6下部 引脚03:电芯5上部/电芯6下部 引脚04:电芯5上部/电芯6下部 引脚05: 电芯5上部/电芯6下部 引脚06:电芯5上部/电芯6下部 引脚07:电芯5上部/电芯6下部 引脚08:电芯5上部/电芯6下部 引脚09:电芯5上部/电芯6下部 引脚10: 电芯5上部/电芯6下部 引脚11:电芯4上部/电芯5下部 引脚12:电芯4上部/电芯5下部 引脚13:电芯3上部/电芯4下部 引脚14:电芯2上部/电芯3下部 引脚15: 电芯1上部/电芯2下部 引脚16:电芯1下部