Other Parts Discussed in Thread: BQ25600, BQ25601
主题中讨论的其他器件:BQ25600、
尊敬的所有人
对于 BA25601无法充电完成问题、我们有一个问题。即使在低电平时间充电、引脚9 STAT 电压也始终处于低电平。
我在室温下对四个器件进行了充电测试。
2个器件正常、电池电压=4.052V、STAT 变为高电平
2个器件发生故障、电池电压= 4.041V 和4.042V、STAT 在一整晚的充电时间内始终保持低电平。
您能否帮助检查软件开发和硬件设计?
------------------------------------------------------
软件注册如下:
I2C_ByteWrite (BQ25601_ADDRESS、BQ25600_REG00、0x1F);//输入电流限制3.2A
I2C_ByteWrite (BQ25601_ADDRESS、BQ25600_REG02、0x82);//0.12A 充电
I2C_ByteWrite (BQ25601_ADDRESS、BQ25600_REG03、0x00);//终止电流限制:0.06A、预充电电流限制:0.06A
I2C_ByteWrite (BQ25601_ADDRESS、BQ25600_REG04、0x30);
I2C_ByteWrite (BQ25601_ADDRESS、BQ25600_REG05、0x8F);
----------------------------------------------------------------