This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25601:BQ25601充电状态问题

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25600, BQ25601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/975171/bq25601-bq25601-charge-status-issue

器件型号:BQ25601
主题中讨论的其他器件:BQ25600

尊敬的所有人

 对于 BA25601无法充电完成问题、我们有一个问题。即使在低电平时间充电、引脚9 STAT 电压也始终处于低电平。

我在室温下对四个器件进行了充电测试。

2个器件正常、电池电压=4.052V、STAT 变为高电平

2个器件发生故障、电池电压= 4.041V 和4.042V、STAT 在一整晚的充电时间内始终保持低电平。

您能否帮助检查软件开发和硬件设计?

------------------------------------------------------

软件注册如下:

I2C_ByteWrite (BQ25601_ADDRESS、BQ25600_REG00、0x1F);//输入电流限制3.2A

I2C_ByteWrite (BQ25601_ADDRESS、BQ25600_REG02、0x82);//0.12A 充电

I2C_ByteWrite (BQ25601_ADDRESS、BQ25600_REG03、0x00);//终止电流限制:0.06A、预充电电流限制:0.06A

I2C_ByteWrite (BQ25601_ADDRESS、BQ25600_REG04、0x30);

I2C_ByteWrite (BQ25601_ADDRESS、BQ25600_REG05、0x8F);

----------------------------------------------------------------


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将在下一个工作日再次与您进行讨论。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请访问 https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/890624 以了解 I2C 控制的 BQ2560X:原理图审阅和 PCB 布局设计提示。

    当充电终止和仍在夜间充电时、您能否分别提供所有 BQ25601寄存器值?

     

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的所有人

    按如下所示更新 BQ25601寄存器、我们可以整晚充电、但 STAT 状态始终保持低电平。

    REG00=1F

    REG01=1A

    REG02=C2

    REG03=00

    REG04=32

    REG05=8F

    REG06=66

    REG07=4C

    REG08=74

    REG09=00

    REG0A=80

    REG0B=11

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    寄存器显示器件正在正常充电。 您如何知道充电已终止?

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,宁

     由于 MCU 始终监控 PIN4 (STAT)、因此即使我们在8小时内整晚充电、电平也很低。

    我们的问题是、某些设备在充电一整晚时无法充电、但某些设备正常。  

    当我们切断电源并对这些器件重新充电时、它们将变为充电完成(STAT =高电平)。

    偶数

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    即使、

    我们将在下一个工作日再次与您进行讨论。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ning

    好的、您能否查看我们的 I2C 寄存器 是否可以 ?  

    谢谢!

    即使是这样

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    即使、

    寄存器读数看起来正常。

    请注意、"当充电电流低于终止阈值、电池电压高于再充电阈值且器件未处于 DPM 模式或热调节时、充电器器件会自动终止充电周期。 当充满电的电池放电至低于再充电阈值(可通过 VRECHG 位进行选择)时、该器件会自动启动新的充电周期。" 请在充电过程中监控 VBUS (VBUS 引脚上的电压)、IVBUS、VBAT (BAT 引脚上的电压)、IBAT、VSYS、ISYS 和所有寄存器值(类似于图11)。 d/s 上的电池充电曲线)、然后检查是否存在任何异常行为。 当您认为存在任何异常行为时、请向我们显示充电器数据。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我们已经有一段时间没有收到您的回复。  该线程 被视为已解析和已关闭。

    谢谢、