This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3481:Mathcad 与 Simplis 之间的交叉频率不匹配

Guru**** 2782485 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/981796/lm3481-crossover-frequency-mismatch-between-mathcad-vs-simplis

器件型号:LM3481

您好!

  在 SNVA761A 功率级 MathCAD 波特图的第12页中给出了该图(图11、图12)。  在第14页中给出了仿真功率级波特图。 在下图中、TI 表示 Mathcad 结果与仿真结果匹配。 但是、在比较 Mathcad 与 Simplis 中的穿越频率时、情况有所不同。 在 Mathcad 中,它大约为22kHz,但在简化中,它在9kHz 至10kHz 之间。 请解释一下、如果我错了、请纠正。



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naga、

    你是对的,它是不同的,但它在同一个棒球场中。 在 Simplis 模型中、电感器和输出电容器的寄生效应很可能会导致更早的 LC 极点、因此也会更早地穿过零点线。 通常、在同一个十年内是可以的。