请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM3481 您好!
在 SNVA761A 功率级 MathCAD 波特图的第12页中给出了该图(图11、图12)。 在第14页中给出了仿真功率级波特图。 在下图中、TI 表示 Mathcad 结果与仿真结果匹配。 但是、在比较 Mathcad 与 Simplis 中的穿越频率时、情况有所不同。 在 Mathcad 中,它大约为22kHz,但在简化中,它在9kHz 至10kHz 之间。 请解释一下、如果我错了、请纠正。