This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z60EVM-578:数据记录期间的噪声

Guru**** 675400 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z60
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/977387/bq40z60evm-578-noise-during-data-logging

器件型号:BQ40Z60EVM-578
主题中讨论的其他器件:BQ40Z60

大家好、

客户已启用 BQ40Z60中的电池容量 LED 显示屏。 但是、在数据记录期间、充电时温度读数会产生一些噪声、并且充电电流也会波动。 客户使用 T4作为电池温度传感器、该传感器与其中一个 LED 共享。 请参阅以下 RSOC 波形和温度。

我们如何在不相互干扰的情况下将 LED 显示屏和温度传感器一起使用?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    他们使用的是 EVM 还是定制板? 您能否共享他们的.gg 文件以便我们查看配置?

    您需要确保 LED 和 TS 引脚设置正确以防止出现任何噪声、监测计可以从不同 TS 引脚获取温度读数、以用作报告的温度。

    检查章节:

    6.2.1 IO 配置数据闪存

    12.2.8.1温度启用  

    2.9温度保护

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    随附了电池组的 gg 文件。 实际上、我们在 EVM 中使用具有相同原理图配置的定制板(sluub71.pdf)。 在这种情况下、我使用连接到 TS1-4的4个 LED 作为容量指示器。 同时、我对电池温度使用 TS4。 我还启用 LEDCHG、因此 LED 指示灯将在充电模式下打开。 由于最后一个连接到 TS4的 LED 已打开、因此在电池容量介于75 - 100%之间时、我可能会收到一些温度数据噪声。 但是、我不明白为什么温度读数会产生噪声、即使是在充电模式开始时也是如此?

    谢谢、

    Widji

    e2e.ti.com/.../3b.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Widji 您好!

    您是否有任何线路上的电容会使这些引脚上的电压更高? 如果可能、我会避免尝试将引脚用于 TS 和 LED。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    很抱歉耽误你的回答。 因此、您不建议将 TS 引脚用作温度传感器、但同时也用于 LED 通知?

    如果是这种情况、这是可以的。 我会建议团队不要使用 LED 通知、至少在充电期间我不会启用 LED 通知。

    感谢您的支持。

    此致、

    Widji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Widji、

    您是否有我们可以查看的原理图。

    谢谢。