主题中讨论的其他器件:BQ40Z60
大家好、
客户已启用 BQ40Z60中的电池容量 LED 显示屏。 但是、在数据记录期间、充电时温度读数会产生一些噪声、并且充电电流也会波动。 客户使用 T4作为电池温度传感器、该传感器与其中一个 LED 共享。 请参阅以下 RSOC 波形和温度。
我们如何在不相互干扰的情况下将 LED 显示屏和温度传感器一起使用?
此致、
Danilo
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
客户已启用 BQ40Z60中的电池容量 LED 显示屏。 但是、在数据记录期间、充电时温度读数会产生一些噪声、并且充电电流也会波动。 客户使用 T4作为电池温度传感器、该传感器与其中一个 LED 共享。 请参阅以下 RSOC 波形和温度。
我们如何在不相互干扰的情况下将 LED 显示屏和温度传感器一起使用?
此致、
Danilo
您好、Wyatt、
随附了电池组的 gg 文件。 实际上、我们在 EVM 中使用具有相同原理图配置的定制板(sluub71.pdf)。 在这种情况下、我使用连接到 TS1-4的4个 LED 作为容量指示器。 同时、我对电池温度使用 TS4。 我还启用 LEDCHG、因此 LED 指示灯将在充电模式下打开。 由于最后一个连接到 TS4的 LED 已打开、因此在电池容量介于75 - 100%之间时、我可能会收到一些温度数据噪声。 但是、我不明白为什么温度读数会产生噪声、即使是在充电模式开始时也是如此?
谢谢、
Widji