This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51013B:蜂鸣噪声/FOD 限制

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51013B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/972539/bq51013b-buzzing-noise-fod-limits

器件型号:BQ51013B

您好!

我有一个为小型电池充电的 WPT 系统。 随附了系统原理图。 我在之前的修订版中发现了这个系统的成功。 不过、我不得不重新完成整个布局以适应不同的外壳。  现在、我发现我的充电和 WPT LED 将点亮1到几秒钟、然后它们开始以~1Hz 的速率关闭和打开。  我还听说、当出现来自电路的高频呜呜声时。

我想、由于布局的原因、我可能会看到系统效率降低、因此我将 Rfod 增加到了300欧姆、 我现在将 Rilim 保持原样、因为我可以减小 IC 允许的充电电流、而不影响电路的功能、因为我使用充电 IC 对其进行了进一步限制。

这样做后、我能够使器件有时耦合并充电、但不一致。  当我成功耦合时、我听不到系统发出的呜呜声。  您是否对导致此行为的原因有任何建议?

谢谢、

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    您的照片中有一张看起来没有浏览过、您能否重新上传?  

    您是否能够在 OUT 引脚、REC 引脚和 TS 引脚上提供电压波形?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    我只打算上传一个映像、第二个映像是我的初始 Ctrl+V、很抱歉造成了混乱。

    在下面的图片中、我设法获得了 RECT、OUT 和 TS 引脚的波形、当然、一旦我连接了探头、系统行为看起来稳定、我能够获得一致的充电。 我进行了各种水平分割。

    CH1 (黄色):矩形

    通道2 (洋红色):输出

    CH3 (青色):TS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    经过一些额外的测试后、我应该注意到、即使在 LED 亮起的情况下、当没有电池充电时、我也能够立即建立和保持连接。  我知道阻断 FET 中存在错误、我绕过了这些 FET。  安装电池后、即我发现无法保持连接、或者电池的外观。  我还没有能够抓取一个失败传输的良好波形。 我焊接导线以获取之前波形的板尚未发生故障、现在它一直是成功的、这让我想知道其中一个引脚上可能存在电容问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    从失败的传输中得到的任何波形都将很有帮助。 只需确认一下、您提到的 WPT LED、即 LED 是否连接到 BQ51013B 上的/CHG 引脚?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    你到底在找我什么? 我正在尝试捕捉失败的传输、但我不确定应该触发什么或您正在寻找什么窗口。

    这是我参考的正确 LED。  

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    我使用了故障排除指南中的"良好启动顺序"来获取一些故障波形。  就我所能知、这些波形上的一切看起来都正常、可能有点吵、但很难用我的示波器分辨。 黄色 CH1已用完、品红色 CH2已重新出现。  它看起来就像是在停下来。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    看起来 TX 可能没有收到良好的通信数据包。 您能否增加 COMM1引脚上的电容器? 我们通常建议在该引脚上使用22nF 电容器。 您还可以尝试使用44nF 电容器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    您如何判断这可能是问题? 您提到增加我的 COMM1电容、建议使用22nF 电容。 我目前使用的是22nF、因此您认为我需要尝试44nF 吗? 当我有机会时、我会尝试该修复。  我发现、通过降低充电器允许的充电电流限制、我可以保持良好的连接。 这对我来说意味着、我的问题是、当我尝试通过线圈消耗过多功率时。  糟糕的通信数据包是否只会受到更高功率级别的影响?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    通常、如果 TX 在1.5秒内未收到良好的通信数据包、则将关闭并重新启动。 关闭可能有其他原因、但这些原因通常不会像您的图像那样循环。  

    我将查看电源输出是否可能是问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我进行了此替换、似乎使我的通信在更广泛的发送器范围内更加可靠。  除了停止-启动排序之外、您如何判断通信数据包是否损坏? 这些级别看起来适合我、我希望能够更准确地直观地评估此 IC 的性能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    根据波形、接收器以恒定频率"重新启动"。 从 RECT 波形可以看出、接收器通过 AC 线路将一些数据包发送回 TX、但 RX 仍然无法保持电源传输。 这意味着发送器没有看到经过身份验证的 RX。 如果身份验证成功、RX 将保持完全控制、发送器将保持开启状态。 这表明通信数据包可能已损坏。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    我在 COMMS 位置使用一个47nF 电容器构建了多个电路板、并将一个电路板集成到一个手柄中。 我已经看到集成导致我的传输能力降低、我只能连接到我拥有的发送器的大约50%、当我连接时、我听到我的电路发出"咔嗒"噪音。  这是否表明一再尝试启动?  这是否意味着我需要进一步增大该电容、或者我是否希望在该点可能增大我的引导电容?

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Adam

    点击可能是由于整流器电容器、压电噪声造成的。  这可以是启动时或每250ms 的通信时间。

    但是、如果50%的器件掉电、问题可能是以下几个方面:

    1) 与 TX 线圈的距离增加、厚度增加

    2) 手柄中的金属导致 FOD 问题。

    3) RX 线圈附近有更多金属、从而改变 L 和调节

    增加通信电容器也可能有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    那么、是否建议尝试增大 RECT 引脚上的电容或更改连接到引脚的电阻以消除这种咔嗒声(C14或 R8)? 我已经将通信电容增加到47nF、您是否建议使用额外的22nF 或其他值?

    编辑:我在没有更新 COMM 电容器的情况下使用了错误的原理图图像。  您是否会建议尝试更接近75nF 的器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    今天、我围绕不同的电容值运行了一些定性测试;增加通信电容会导致我的任何发送器之间没有通信(我增加了22nF)。  我将其取下、再次查看了数据表中的 RECT 电容器和设计指南。  我开始想知道、与应用设计的电流消耗相比、对于低电流消耗、我是否会寻找过大的电容。 我移除了其中一个10uF 电容器、并立即在除快速充电发送器之外的所有发送器之间实现持续通信。 在这里、我还想知道快速充电和标准 Qi 充电器之间的通信是否存在差异? 我在所有发送器上都有连接、我有5个、但在2个来自 Insignia 和 Samsung 的快速充电上、不会维持功率传输(在~8秒后切断)。   

    我尝试将 RECT 电容器从10uF 进一步降低到4.7uF、并增加到14.7uF、这两种配置都没有10uF 电容器那么好的通信(在所有情况下、我都将0.1uF 留在电路板上)。

    这些结果对您来说是否有意义?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    这是有道理的、调制深度将是 Comm Caps 以及滤波电容器、cs 调谐电容器的函数。  但最后两个问题的主要原因是 Comm Caps。

    不确定2个快速充电 TX 会发生什么情况。  您是否使用 EVM (评估板)进行了测试?它是否起作用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    遗憾的是、我没有可用于测试的评估板。  问题的一部分是我的线圈的尺寸、我认为我使用的是 Wurth 760308101214、它只是一个直径为19mm 的线圈。  我想知道该线圈的小尺寸是否与此问题有关、以及快速充电器是否具有与标准充电器不同的传输 ocil 特性、例如、我对三星 QC 进行了分解、发现传输线圈似乎是双线圈、 两个相当大的线圈堆叠在一起、一个比另一个小。  这种配置是否会导致我的终端出现接收问题?

    我尝试在 RECT 电容较低的情况下增加通信电容、但这并没有给我带来更好的结果。 线圈是否可能调谐不良、以便在某些发送器上工作、而不是在其他发送器上工作? 为了查看串联和并联电容器、是否值得验证 LS 和 LS 的值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    对于直径为19mm 的线圈、25uH 的线圈应该可以正常工作、而对于较小的线圈、位置更重要。 如果三星 QC 传输线圈通过了 Qi 认证、则该线圈应该正常工作。 验证 Ls 值是有价值的、就像使用电池在机箱内的线圈一样、在 TX 上、该值将上升。