您好!
我有一个为小型电池充电的 WPT 系统。 随附了系统原理图。 我在之前的修订版中发现了这个系统的成功。 不过、我不得不重新完成整个布局以适应不同的外壳。 现在、我发现我的充电和 WPT LED 将点亮1到几秒钟、然后它们开始以~1Hz 的速率关闭和打开。 我还听说、当出现来自电路的高频呜呜声时。
我想、由于布局的原因、我可能会看到系统效率降低、因此我将 Rfod 增加到了300欧姆、 我现在将 Rilim 保持原样、因为我可以减小 IC 允许的充电电流、而不影响电路的功能、因为我使用充电 IC 对其进行了进一步限制。
这样做后、我能够使器件有时耦合并充电、但不一致。 当我成功耦合时、我听不到系统发出的呜呜声。 您是否对导致此行为的原因有任何建议?
谢谢、
Adam