Other Parts Discussed in Thread: TIDA-050047, BQ25616, BQ25611D, BQ25883, BQ25306, BQ25611DEVM
我们公司正在设计一个可以为多节电池充电的电路。 您是否有要推荐的 PMIC 和要参考的电路设计?
输出端口应使用 Type-C、PMIC 可实现每节电池的充电管理、包括充电状态指示
请推荐可用的芯片和参考电路、谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-050047, BQ25616, BQ25611D, BQ25883, BQ25306, BQ25611DEVM
我们公司正在设计一个可以为多节电池充电的电路。 您是否有要推荐的 PMIC 和要参考的电路设计?
输出端口预计使用Type 包含充电状态指示、PMIC可实现对每个电池的充电管理、
输出端口应使用 Type-C、PMIC 可实现每节电池的充电管理、包括充电状态指示
麻烦推荐下可用芯片及参考线路、谢谢
请推荐可用的芯片和参考电路、谢谢!
您好!
请参阅随附的参考设计、该设计使用 TI USB-PD 控制器和2至4节5A TI 电池充电器。 电池充电器具有一个包含电池电流和电池电压测量的 ADC。
谢谢、
Mike Emanuel
如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。
尊敬的 Mike Emanuel:
感谢您的回复!
TIDA-T Ü 050047是支持2 -Δ Σ(Δ 4cell電池組是嗎?有沒有可以支持2個獨立的電池1個cell 充電的充電管理IC嗎)Δ Σ?
TIDA-050047支持2-4节电池、对吧? 是否有可支持两节独立电池(单节)充电的充电管理 IC?
我們預計使用12V 2A的AC Adaptor供電、電池為1600mAH、最大充電電流為1.4A、想要尋找一個可以支持2個獨立的Battery充電方案、不知道貴司有沒有合適的PMIC可以推薦?
我们预计将使用12V 2A 交流适配器供电、电池容量为1600mAh、最大充电电流为1.4A。 我们希望找到一种可支持两个独立电池充电的电池充电方案。 您是否有适合推荐的 PMIC?
感謝!期盼您的回復!
谢谢! 期待您的回复!
尊敬的 Jing:
感谢您的回复!
我們是想開發一個充電底座、可以同時給兩個設備充電。
我们希望开发一个充电基座、它可以同时为两个器件充电。
另外想咨詢下有沒有5V 2A的充電管理IC可以推薦?IC可以支持USB供電、可以偵測電池溫度、對充電參數(充放電電流限值、充放電終止電壓,充放電時間等)可以自主編程。可否提供參考線路?
此外、我想问是否有可推荐的5V 2A 充电管理 IC? 该 IC 可支持 USB 电源、检测电池温度、并独立编程充电参数(充电和放电电流限制、充电和放电端电压、充电和放电时间等)。 您能否为我提供参考电路?
谢谢!
Ellie
尊敬的 Jing:
感谢您的回复!
我想就电池快速充电的定义征求建议
BQ25792是支持PD快充的、這個快充是USB PD協議規範的。我們芯片廠商會有自己的定義嗎?快充具體指的是很短時間內就可以把電池充滿還是說很短時間內充電電流要達到很大?這個業界有沒有一個統一的規範說法。
Bq25792支持由 USB PD 协议调节的 PD 快速充电。 我们的芯片制造商是否会有自己的定义? 快速充电意味着电池可以在短时间内充满电或
充电电流必须在短时间内达到较大值? 该?是否有统一的标准
例如,容量非常小的电池可以用电流?00mA 充电,并且很快就可以充满电。 这是快速充电吗?
大容量电池充满电可能需要很长时间。 这不是快速充电吗?
我很困惑,我期待您的回复
给您带来很大的储罐!
Ellie
尊敬的 Jing:
很抱歉再次打扰您!
我想查找具有电池管理功能、输入电压为5V ~ 12V、充电电流为1.5A ~ 2A 的 PMIC。 您可以帮助我推荐哪些产品。 您能帮我编译列表吗
推荐产品、包括产品性能和价格、非常感谢!
PMIC需要輸出系統電壓(SYS)、具有電池過壓過流過充過溫等的保護功能、充電參數可調節。
PMIC 需要输出系统电压(sys)、具有电池过压、过流和过热保护功能、并且可以调节充电参数
以上、感謝
谢谢! 期待您的回复!
Ellie 您好!
关于5V/2A 充电器、我们在为1S 电池充电方面有很多选择。 您可以查看 BQ25611D 或 BQ25616。
对于2节电池、您可以查看 BQ25883升压充电器或 BQ25306降压充电器。
如果您看的是>2S,我建议您使用 BQ25792进行支持全 PD 范围的降压/升压操作。
要回答您关于快速充电的问题、这方面没有标准。 充电电流基于电池规格。 您可能需要参考您的电池规格。
您可以在我们的网站上查看1Ku 价格。
尊敬的 Jing:
是否有适用于 bq25611d 或 bq25616的参考电路? 我们的输入电源为 Type-C VBUS、电池为1节、电池的最大充电电流为1.4A、电池具有温度检测引脚。 需要通过 BMS 转换的电源为3.3V 和1.8V
BQ25611D 或 BQ25616需要MCU控制嗎?如果需要MCU控制的話需要驅動軟件與MCU簡歷連接嗎?如果不需要的話、VBUS上電後、BQ25611D 或 BQ25616是可以獨立工作的?
bq25611d 或 bq25616是否需要 MCU 控制? 如果需要 MCU 控制、驱动程序软件是否需要与 MCU 连接? 如果没有、bq25611d 或 bq25616在 VBUS 上电后能否独立工作?充电电流是否可编程?μ A
我們現在使用BQ25792開發了一個demo板、現在VBUS上電後BQ25792不動作、Battery接入後VSYS = VBAT、但是REGN等pin無電壓輸出、均為低電平、VBUS的電流值也很小、只有22.8mA、附件是我們量測的一些波形、請幫忙分析分析吧、謝謝、Δ V!
现在、我们使用 bq25792开发演示板。 现在、在 VBUS 上电后 bq25792不起作用、并且 VSYS = Vbat 在电池连接后、但 REGN 等引脚没有电压输出、并且它们都处于低电平。 VBUS 的电流值很小、只有22.8mA。 附件是我们测量的一些波形、请帮助我们进行分析、谢谢您!e2e.ti.com/.../8814.BQ25792-Waveform_5F00_20210125A.xlsxe2e.ti.com/.../BQ25792.pdf
Ellie 您好!
您可以参考 BQ25611DEVM 和 BQ25616 EVM 用户指南、获取 EVM 原理图作为参考。 您将需要用于3.3V 和1.8V 电源轨的外部直流/直流或 LDO。
是的、两个器件都需要 MCU 进行控制。 当器件由 VBUS 或 VBAT 供电时、MCU 需要向 BQ25611D 或 BQ25616D 寄存器写入数据。
充电电流可通过 I2C 进行编程。 您可以参考数据表中的寄存器映射。
如果您对 BQ25792有具体问题、请单独发布一篇文章。 谢谢。
尊敬的 Jing:
Bq25611d 可使用3.49v ~ 4.51v 的可编程电压范围进行充电。 如何理解这一点?
在我看来、充电曲线的2 < Vbat < 3V 是预充电、Vbat > 3V 是恒定电流充电、3.49v < Vbat < 4.51v 可以编程为
使充电电流大于1.02A? 是否可以通过编程修改3V 的限制? 电池在每个充电阶段的电压和电流限制
不能单独设置?
非常感谢!
Ellie