This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电池充电管理

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-050047, BQ25792, BQ25616, BQ25611D, BQ25883, BQ25306, BQ25611DEVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/973531/battery-charge-management

主题中讨论的其他器件:TIDA-050047BQ25792BQ25616BQ25611DBQ25883BQ25306BQ25611DEVM

我们公司正在设计一个可以为多节电池充电的电路。 您是否有要推荐的 PMIC 和要参考的电路设计?

输出端口应使用 Type-C、PMIC 可实现每节电池的充电管理、包括充电状态指示

请推荐可用的芯片和参考电路、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅随附的参考设计、该设计使用 TI USB-PD 控制器和2至4节5A TI 电池充电器。 电池充电器具有一个包含电池电流和电池电压测量的 ADC。

    www.ti.com/.../TIDA-050047

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike Emanuel:

      感谢您的回复!

    TIDA-050047支持2-4节电池、对吧? 是否有可支持两节独立电池(单节)充电的充电管理 IC?

    我们预计将使用12V 2A 交流适配器供电、电池容量为1600mAh、最大充电电流为1.4A。 我们希望找到一种可支持两个独立电池充电的电池充电方案。 您是否有适合推荐的 PMIC?

    谢谢! 期待您的回复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的电池配置有多少个串联销售? 这主要与充电器选择的充电电压有关。  

    如果您希望为两个独立的电池组充电、则需要两个具有两个独立充电电路的充电器 IC。 我们没有单个 IC 解决方案来为两个独立的电池组充电。

    您的终端设备是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jing:

      感谢您的回复!

      我们希望开发一个充电基座、它可以同时为两个器件充电。

      此外、我想问是否有可推荐的5V 2A 充电管理 IC? 该 IC 可支持 USB 电源、检测电池温度、并独立编程充电参数(充电和放电电流限制、充电和放电端电压、充电和放电时间等)。 您能否为我提供参考电路?

      谢谢!

     Ellie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jing:

       感谢您的回复!

      我想就电池快速充电的定义征求建议

       Bq25792支持由 USB PD 协议调节的 PD 快速充电。 我们的芯片制造商是否会有自己的定义? 快速充电意味着电池可以在短时间内充满电或

    充电电流必须在短时间内达到较大值? 该?是否有统一的标准

      例如,容量非常小的电池可以用电流?00mA 充电,并且很快就可以充满电。 这是快速充电吗?

     大容量电池充满电可能需要很长时间。 这不是快速充电吗?

     我很困惑,我期待您的回复

     给您带来很大的储罐!

     Ellie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jing:

        很抱歉再次打扰您!

       我想查找具有电池管理功能、输入电压为5V ~ 12V、充电电流为1.5A ~ 2A 的 PMIC。 您可以帮助我推荐哪些产品。 您能帮我编译列表吗

    推荐产品、包括产品性能和价格、非常感谢!

      PMIC 需要输出系统电压(sys)、具有电池过压、过流和过热保护功能、并且可以调节充电参数

    谢谢!  期待您的回复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ellie 您好!

    关于5V/2A 充电器、我们在为1S 电池充电方面有很多选择。 您可以查看 BQ25611D 或 BQ25616。

    对于2节电池、您可以查看 BQ25883升压充电器或 BQ25306降压充电器。

    如果您看的是>2S,我建议您使用 BQ25792进行支持全 PD 范围的降压/升压操作。  

    要回答您关于快速充电的问题、这方面没有标准。 充电电流基于电池规格。 您可能需要参考您的电池规格。  

    您可以在我们的网站上查看1Ku 价格。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jing:

       是否有适用于 bq25611d 或 bq25616的参考电路? 我们的输入电源为 Type-C VBUS、电池为1节、电池的最大充电电流为1.4A、电池具有温度检测引脚。 需要通过 BMS 转换的电源为3.3V 和1.8V

    bq25611d 或 bq25616是否需要 MCU 控制? 如果需要 MCU 控制、驱动程序软件是否需要与 MCU 连接? 如果没有、bq25611d 或 bq25616在 VBUS 上电后能否独立工作?充电电流是否可编程?μ A

      现在、我们使用 bq25792开发演示板。 现在、在 VBUS 上电后 bq25792不起作用、并且 VSYS = Vbat 在电池连接后、但 REGN 等引脚没有电压输出、并且它们都处于低电平。 VBUS 的电流值很小、只有22.8mA。 附件是我们测量的一些波形、请帮助我们进行分析、谢谢您!e2e.ti.com/.../8814.BQ25792-Waveform_5F00_20210125A.xlsxe2e.ti.com/.../BQ25792.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ellie 您好!

    您可以参考 BQ25611DEVM 和 BQ25616 EVM 用户指南、获取 EVM 原理图作为参考。 您将需要用于3.3V 和1.8V 电源轨的外部直流/直流或 LDO。

    是的、两个器件都需要 MCU 进行控制。 当器件由 VBUS 或 VBAT 供电时、MCU 需要向 BQ25611D 或 BQ25616D 寄存器写入数据。

    充电电流可通过 I2C 进行编程。 您可以参考数据表中的寄存器映射。

    如果您对 BQ25792有具体问题、请单独发布一篇文章。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jing:

       Bq25611d 可使用3.49v ~ 4.51v 的可编程电压范围进行充电。 如何理解这一点?

    在我看来、充电曲线的2 < Vbat < 3V 是预充电、Vbat > 3V 是恒定电流充电、3.49v < Vbat < 4.51v 可以编程为

    使充电电流大于1.02A? 是否可以通过编程修改3V 的限制? 电池在每个充电阶段的电压和电流限制

    不能单独设置?

      非常感谢!

      Ellie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ellie、

     可编程电压范围是指完全充电的电池电压、可通过寄存器设置对其进行编程。   

    请参阅数据表图9-4、VBATLOWV 是预充电和快速充电的阈值。 预充电电流由 REG03设置、快速充电电流由 REG02设置。