请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25713 主题中讨论的其他器件: BQ25730
大家好、
BQ25713RSNR 是否支持使用 RAC:10m Ω/RDC:5m Ω? 这是否有任何问题?
此外、如果客户端应用 RAC:5ohm / RDC:10ohm 或 RAC:5ohm / RDC:5ohm、该怎么办?
此致、
哈迪
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.