This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:电流感应电阻器选择

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713, BQ25730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/981706/bq25713-current-sense-resistor-selection

器件型号:BQ25713
主题中讨论的其他器件: BQ25730

大家好、

BQ25713RSNR 是否支持使用 RAC:10m Ω/RDC:5m Ω?  这是否有任何问题?

此外、如果客户端应用 RAC:5ohm / RDC:10ohm 或 RAC:5ohm / RDC:5ohm、该怎么办?

此致、

哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BQ25713设计用于支持10m Ω 或20m Ω。  使用较低的电流感应电阻、电流加倍、可能会超出保护级别。 请查看支持5m Ω 的 BQ25730。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiger、

    感谢您的回复。

    除了 D/S 比较表中的差异外、我还发现补偿组件值不同。 这是否意味着我们无法在不更改 BOM 的情况下直接将 BQ25713替换为 BQ25730?

    此致、

    哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、

    感谢您指出这一点。 新的补偿组件值针对 BQ25730进行了进一步优化、以覆盖宽工作范围和更大的稳定性裕度。  建议与 BQ25730一起更新补偿值。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiger、

    明白了。 感谢您的回复。 请帮助关闭此帖子。