Other Parts Discussed in Thread: BQ25895
您好、尊敬的 TI 团队。
在我的应用中、我使用 BQ25895 IC 进行锂电池充电和电源管理。 但我在这方面遇到了困难- IC 不会为电池充电。 当我连接电源(5.0V)时、IC 消耗大约30mA、同时电池电压为3.5V。当在 PMID 5.13V 和 VSYS - 3.53V 上断开电源时、我连接了原理图和 I2C 寄存器转储。 发生了什么情况、如何将控制器置于充电模式? 首先、我认为这是因为 IC 过热、所以我再用热气枪重新焊接4个 IC、不幸的是、结果是一样的。
e2e.ti.com/.../5850.Schematic.pdfe2e.ti.com/.../5481.PCB.pdf
提前感谢您!