This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:未充电

Guru**** 2814225 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/974126/bq25895-not-charging

器件型号:BQ25895

您好、尊敬的 TI 团队。

在我的应用中、我使用 BQ25895 IC 进行锂电池充电和电源管理。 但我在这方面遇到了困难- IC 不会为电池充电。 当我连接电源(5.0V)时、IC 消耗大约30mA、同时电池电压为3.5V。当在 PMID 5.13V 和 VSYS - 3.53V 上断开电源时、我连接了原理图和 I2C 寄存器转储。 发生了什么情况、如何将控制器置于充电模式? 首先、我认为这是因为 IC 过热、所以我再用热气枪重新焊接4个 IC、不幸的是、结果是一样的。

e2e.ti.com/.../5850.Schematic.pdfe2e.ti.com/.../5481.PCB.pdf

 提前感谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有关 BQ2589X:原理图审阅和 PCB 布局设计提示、请访问 e2e.ti.com/.../874557; 有关 BQ2589x 常见问题解答、请访问 e2e.ti.com/.../875386。

    请注意、BQ25895默认启用 OTG (升压模式)。 仅电池时、器件会自动进入 OTG 模式。 可通过 OTG 引脚=低电平或 OTG_CONFIG 位= 1来禁用升压模式。 有关详细信息、请参阅8.2.5 d/s 上电池的升压模式运行。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Ning T 的回答、但我的问题不是关于升压模式-升压功能很好。 我询问了 BQ 的充电模式。 IC 不对电池充电、ADC 电池寄存器有00值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    REG0C=C0表示 OVP 故障。 请通过设置 REG03[5]= 0禁用 OTG 模式、然后重试。

       请参阅以下视频、了解充电器的操作和有用的提示。

    电池充电器系统概述 (training.ti.com/battery-charger-system-overview)

    电池充电器常见问题:我的电池为什么不充电 (training.ti.com/battery-charger-common-issues-why-my-battery-not-charging)


    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、尊敬的 TI 团队。

    我来自中国、我无法在电源管理论坛中提出我的问题、所以我在这里发了一文。

    我使用 BQ25895 为 LI-battery) 3.7V-3500mAh 充电、当充电至4.0V 时、LED 为100%、STAT LED 亮起、然后继续充电、但在4.0V 至4.2V (STAT LED 熄灭)期间充电了15小时。 太长了…

    为什么。谢谢。

    下面是 sch。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有关 BQ2589X:原理图审阅和 PCB 布局设计提示、请访问 e2e.ti.com/.../874557。 定制原理图上的一些外部元件似乎不遵循指南。 请更新并重试。

    谢谢、

    宁。