This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8725:DVS 引脚设置与放大器;切换稳定时间

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8725

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/974915/lp8725-dvs-pin-settings-toggle-settling-time

器件型号:LP8725

您好!

我对 LP8725有几个问题。 其内容如下:

1) 1) BUCK1上的 DVS 电压、是否可以将其设置为寄存器 REG 0x08[4.0]和 REG 0x09[4:0]中所需的任何电压?

例如:  

寄存器0x08编程为1.2V、 寄存器0x09编程为1.1V

切换 DVS 引脚将使 BUCK1输出根据高电平和低电平状态具有1.2V 或1.1V 电压

寄存器0x08编程为1.1V、 寄存器0x09编程为1.0V

切换 DVS 引脚将使 BUCK1输出根据高电平和低电平状态具有1.1V 和1.0V 电压

 

如果我的处理器 DVS 需要3个电压1.2V、1.1V 和1.0V、我们是否能够将所需的电压设置加载到 REG 0x08或 REG 0x09中并切换 DVS 引脚以获得所需的输出电压?

 

2) 2)从一个电压切换到另一个电压(稳定时间)需要多长时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1)是的、DVS 引脚状态根据寄存器0x08和0x09控制降压1输出电压。  

    关于通过 DVS 进行3次电压切换-这是否是您正在考虑的过程的良好示例?

    1. 在 DVS = 0时加电=>降压1 = BUCK1_V1 = 1.0V
    2. 设置 DVS = 1 =>降压1 = BUCK1_V2 = 1.1V
    3. 重写 BUCK1_V1 = 1.2V
    4. 设置 DVS = 0 => BUCK1 = BUCK1_V1 = 1.2V

    2) 2)典型稳定时间可能取决于运行条件。 您可以分享以下内容吗?

    • 两个所需的电压设置
    • 输入电压
    • 输出电流

    谢谢、

    Gerard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerard、您好!

    1.是的、通过 DVS 切换的3个电压是我所看到的。 有可能吗?

    SW1规格。 输入经调节为3.6V。 输出电压:DVS 1.2V、1.1V 1.0V、I outmax:300至500mA。

    另请参阅表中 DVS1、DVS 引脚状态的 LP8725数据表:  

    当我们使用串行接口方法进行 DVS 控制(DVS1 REG0x00位2)时、输出 BUCK1_V2和 BUCK1_V1可用于相同的 VS1输入值(0或1)。  这是如何实现的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您对测试条件的反馈。 您所引用的表与位描述不匹配、其中规定 DSV1_V ="1"会将输出驱动至 BUCK1_V1。  

    表:

    位描述:

    请允许我留出一些时间来确认我的实验中是否有可用的 EVM。 如果是、我可以在一周结束前测试此行为以及其他 DVS 测试

    1. 3通过 DVS 切换电压
    2. DVS 稳定时间
    3. DVS1_V 控制

    谢谢、

    Gerard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我有一个 EVM 正在加电、但 I2C 通信存在一些问题。 请允许我在参加这些测试之前留出一些额外的时间来解决问题。 感谢您的耐心等待!

    Gerard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    再次感谢您的耐心等待。 我能够测试以下内容。 请记住、以下情况适用于室温下的一个装置。  

    1.是的、可以按照第一次响应中概述的步骤使用 DVS 引脚切换3个电压。  

    2.一个测试单元的 DVS 稳定时间为20us。 下面的示波器截图显示了输出电流为500mA 时、从1.2V 到1.1V 的降压1 DVS。  

    3、位描述正确。 该表不正确-如果 DVS1_V = 0、无论 DVS 引脚如何、输出电压都为 BUCK1_V1。  

    谢谢、

    Gerard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerard、您好!

    感谢您对此进行测试、正如您在上面的评论所说、它在室温下进行了测试、因此获得的 DVS 稳定时间为20us。 在客户的应用中、终端设备可能会承受较长的温度条件。 假设设备可能在40C 至60C 的扩展温度范围内运行、我们是否需要注意任何其他因素?

    BR、

    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leo、

    抱歉、您能否澄清或提供可能的"我们需要注意的因素"示例? 我不确定您的意思是什么。  

    如果您参考测试的主题、(1) DVS 切换和(3) DVS1_V 行为不会在建议的工作条件下受到温度的影响-这是数字行为。 稳定时间是一种模拟属性、与温度相关。 遗憾的是、由于这不是指定的数据表参数、因此它没有特性、因此我们无法肯定地说它会有多大的变化。  

    谢谢、

    Gerard