Other Parts Discussed in Thread: LP8725
您好!
我对 LP8725有几个问题。 其内容如下:
1) 1) BUCK1上的 DVS 电压、是否可以将其设置为寄存器 REG 0x08[4.0]和 REG 0x09[4:0]中所需的任何电压?
例如:
寄存器0x08编程为1.2V、 寄存器0x09编程为1.1V
切换 DVS 引脚将使 BUCK1输出根据高电平和低电平状态具有1.2V 或1.1V 电压
。
寄存器0x08编程为1.1V、 寄存器0x09编程为1.0V
切换 DVS 引脚将使 BUCK1输出根据高电平和低电平状态具有1.1V 和1.0V 电压
如果我的处理器 DVS 需要3个电压1.2V、1.1V 和1.0V、我们是否能够将所需的电压设置加载到 REG 0x08或 REG 0x09中并切换 DVS 引脚以获得所需的输出电压?
2) 2)从一个电压切换到另一个电压(稳定时间)需要多长时间?