This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22968-Q1:TPS22968-Q1

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22968-Q1, TPS22916, TPS22918-Q1, TPS22976, TPS22810-Q1, TPS22919-Q1, TPS22919, TPS22918, TPS22990

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/981968/tps22968-q1-tps22968-q1

器件型号:TPS22968-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS22916TPS22918-Q1TPS22976TPS22810-Q1TPS22919-Q1TPS22919TPS22918TPS22990

尊敬的 TI 团队:

我想在我的应用中使用负载开关。 但是、在大多数开关产品说明书中以及 TPS22978-Q1中、曲线显示 Iout =-200mA。 这些开关是正开关还是负开关。

Q1)请 Clarfiy Iout 为什么显示为负值?

Q2)建议一些额定电流为2A、3A、4A 和6A 的良好开关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rama:

    在 TPS22968-Q1数据表中、I_OUT =-200mA 是指 VOUT 引脚输出电流为200mA 的测试条件。 这只是指定诸如 R_on 等规格的测试条件。 TPS22968-Q1是一款能够处理4A 直流电流的汽车负载开关。

    您可以使用的开关取决于您的操作要求和认证要求。 例如、与通过自动认证的负载开关相比、我们有更多的非自动负载开关。 我们还提供各种保护功能、例如某些开关中的反向电流保护。

    请查看 TPS22916、TPS22919、TPS22919-Q1、TPS22918、TPS22918-Q1、 TPS22976、TPS22990、TPS22810-Q1是我们在各种电流和电压电平下的器件的一些示例。