Other Parts Discussed in Thread: TPS22968-Q1, TPS22916, TPS22918-Q1, TPS22976, TPS22810-Q1, TPS22919-Q1, TPS22919, TPS22918, TPS22990
主题中讨论的其他器件: TPS22916、 TPS22918-Q1、 TPS22976、 TPS22810-Q1、 TPS22919-Q1、 TPS22919、 TPS22918、 TPS22990
尊敬的 TI 团队:
我想在我的应用中使用负载开关。 但是、在大多数开关产品说明书中以及 TPS22978-Q1中、曲线显示 Iout =-200mA。 这些开关是正开关还是负开关。
Q1)请 Clarfiy Iout 为什么显示为负值?
Q2)建议一些额定电流为2A、3A、4A 和6A 的良好开关。