请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM3481 我将 LM3481控制器 IC 用于 SEPIC 转换器设计。 SEPIC 参数为:VIN:6.5 -40V、输出电压:18V、输出电流:1A。 目前、LM3481的输入电源与 SEPIC 的 Vin 相同。 我想检查高工作温度(105摄氏度)下的结温和 IC 电源电流的最大值、以查看在40V IC 电源输入电压下是否存在任何问题。 最大电源电流、结温等。 数据表中提供的值为 Vin=12V 和温度25摄氏度时的值。在105摄氏度和40V 电源输入到 IC 时、我们要使用哪些值?