This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3481:105摄氏度温度下的控制器 IC 工作值

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3481

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/981729/lm3481-controller-ic-operating-values-at-105-deg-c-temperature

器件型号:LM3481

我将 LM3481控制器 IC 用于 SEPIC 转换器设计。 SEPIC 参数为:VIN:6.5 -40V、输出电压:18V、输出电流:1A。 目前、LM3481的输入电源与 SEPIC 的 Vin 相同。 我想检查高工作温度(105摄氏度)下的结温和 IC 电源电流的最大值、以查看在40V IC 电源输入电压下是否存在任何问题。 最大电源电流、结温等。 数据表中提供的值为 Vin=12V 和温度25摄氏度时的值。在105摄氏度和40V 电源输入到 IC 时、我们要使用哪些值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gitika 您好!

    很抱歉耽误你的回答。

    与环境温度或输入电压无关、在您的系统中、器件不应过热、因此结温应保持在150°C 以下。 输入电压越高、内部功耗就越高、因为驱动电压大约为6V、因此内部稳压器需要在输入电压越高时消耗更多的功率才能保持在6V。 因此、一般而言、如果您比较室温下的运行情况并检查器件温度有多高、那么如果环境温度已经较高、则需要有更多裕度。

    但最后、最重要的是与电路板之间具有良好的热连接、并具有一些铜区域、用于从 IC 中耗散功率。