This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62130:TI 参考设计的实现不适用于4.73V 输入以产生4V 输出。 一切都可以检查,但仍然不能正常工作

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/980034/tps62130-implementation-of-ti-reference-design-does-not-work-with-4-73v-input-to-create-a-4v-output-everything-checks-out-but-still-doesn-t-work

器件型号:TPS62130

我在 TPS62130上实现了用于5V 输入的 TI 参考设计、可将电压降至4V。 TI 支持人员表示它与参考设计相匹配、并且布局遵循(重复)建议的布局。 但是、该设计不起作用。 第一次使用板1通电时、它就可以正常工作、因此添加了调制解调器模块(这是负载)、并且板未通电。 测试了不带调制解调器的第二个电路板、电源转换电路在第一个或后续电源周期中无法正常工作。 两个板显示相同的特性。 FB 电压 I 0.5-0.6V、Vout 为.25-.27V。 输入电压为4.73。 SS/TR 引脚上有电压。  

根据 TI 支持的建议、我更改为更高的输入电压。 我施加了15V 输入、Vout 增加到0.6V、但不是预期的4V。 遗憾的是、我没有输出 PG 信号、因为设计空间受限、也没有使用 PG 信号。 而不是调试、而是学习到的经验教训。   

请提出任何建议。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    您是否能够提供原理图和布局详细信息以及 FB、Vin、Vout 和 SW 的波形?

    最棒的

    Emily

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是原理图。 现在、仅使用5V USB 或 MB-5VCC 为电路供电。 我还没有波形。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想知道是否有人在空载条件下具有此器件的相关经验? 此器件能否在空载条件下锁定?  

    谢谢

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的

    您的原理图未成功上传。 您可以再次上传吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    软启动电容(C4 470pF)看起来很小、因此器件可能会在启动期间达到电流限制。 在启动期间低于0.5V 左右、内部电流限制降至仅1.6A。 因此、使用较小的 C4以及任何额外的负载电容和负载电流时、该器件可能会进入电流限制状态、然后输出电压会折返到较低的值、因为电流限制在电压调节环路上占主导地位。 您能否尝试更改为3.3nF 左右、看看这是否有助于 IC 调节? 您可以在启动期间捕获电感器电流、SW、VOUT 波形、以查看实际情况。 如果可能、还请在 TI.com 上共享参考设计链接。 希望这对您有所帮助。

    谢谢、

    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    470pF 电容是 WEBENCH 应用中建议的大小。 该设计在空载情况下不起作用、因此我不希望出现电流限制问题。  

    我已附上 Webench 原理图。  

    谢谢

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    WEBENCH 应用建议除外、470pF 是 SS/TR 引脚上的一个小电容。 即使在空载条件下、这也会导致启动问题。 您能否提供清晰的电感器电流、SW 和 Vout 启动波形、以便我们更好地了解该电容器之外发生的情况?  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经能够对设计进行更多测试。 如果启动负载大于1.509A、直流/直流将不会启动。 在1.508及更低时、它将启动。 对于如何提高启动电流能力、是否有任何建议?  

    如果470pF 较小、是否有建议的尺寸?  

    谢谢

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    您是在44uF 输出电容器还是22uF 输出电容器上进行测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经使用22uF 和44uF 电容进行了测试。 电路的工作方式没有变化。 如果负载超过1.5A、它仍然无法启动。  

    谢谢

    Paul  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经使用22uF 和44uF 进行了测试。 该电路与任一电容的作用相同。  

    谢谢

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    我建议发送电子邮件至 e-kong@ti.com 进行进一步调试。 谢谢。