请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24650 你(们)好
采用太阳能充电控制器的 BQ24650设计、当电池深度放电时、太阳能电池板的输出电压会在早上达到 MPPT 电压、并且充电面板会预充电30分钟。
由于光强度问题、当太阳能电池板的输出大于 MPPT 电压时、电流仅为7mA、电池的电压永远不会被充电至快速充电电压。
如何解决此问题?
谢谢
星号
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.