This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:BQ24650 MPPT 查询

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/981816/bq24650-bq24650-mppt-query

器件型号:BQ24650

你(们)好

采用太阳能充电控制器的 BQ24650设计、当电池深度放电时、太阳能电池板的输出电压会在早上达到 MPPT 电压、并且充电面板会预充电30分钟。

由于光强度问题、当太阳能电池板的输出大于 MPPT 电压时、电流仅为7mA、电池的电压永远不会被充电至快速充电电压。

如何解决此问题?

谢谢

星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

      如果太阳能电池板的输出电压高于 MPPT、那么您将不处于输入电压调节中。 我不确定我是否理解您在这里的测试条件。