This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX660:MAX660MX/NOPB

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/974985/max660-max660mx-nopb

器件型号:MAX660

您好,

客户在使用故障的过程中、情况如下、请帮助查找原因、判断产品是否有问题、谢谢。

1、故障现象

MAX660MX 在℃温度高于20 ̊ C 时启动并正常工作;当℃温度介于0 ̊ C 和20 ̊ C 之间时、将出现加电延迟启动、并且在启动后正常工作、延迟时间约为3℃~ 15秒; 当℃℃~℃低于-15 0 μ s 时、加电延迟时间变长、大约20%的加电将不会启动;当环境温度低于-15 μ s 时、所有加电将不会启动。  MAX660MX 的输入电压为 DC5V。 当芯片未启动或在 延迟启动期间输入电压降至 DC1.7V 时、仪器无法正常启动。

2、电路设计

电路单元为仪表控制面板 CPU 和检测电路提供+5V 和-5V 直流电源。

VCC12V 最大电源电流:800mA

VCC5V 最大电源电流:200mA

VCC5V 工作电流:当仪器正常工作时、为30mA ~ 40mA

3、电路测试结果

MAX660MX 芯片用于断开电源电路(例如 x)、将电流表和保险丝串联、当延迟开始时、保险丝规格(200mA)将熔断。   ℃C44和 C49替换为1uF/16V 钽电容器、C45和 C50替换为10uF/16V 电容器、则当温度高于- 20 μ F 时、MAX660MX 可以正常启动、 ℃温度低于-20 μ s 时、将出现延迟启动和无启动。

根据原始电路设计、电容器将不会更改。 如果 更换 MAX660ESA、它可以在-40℃时正常启动、而不熔断200mA 保险丝。

断开图中红色箭头处的连接、然后连接电流表和保险丝。

4、 MAX660MX 批处理规范

5、测试结果显示芯片在低温环境下质量有缺陷、需要退回。 如果有其他原因或没有质量问题的证据、请尽快回复。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Allison、

    我对最后一句感到困惑: 根据原始电路设计、电容器不会被更改。 如果 更换 MAX660ESA、它可以在-40℃时正常启动、而不熔断200mA 保险丝。 什么是 MAX660ESA?

    如果您为 C43、C44、C46、C48、C49和 C50使用10uF/16V 陶瓷电容器、会发生什么情况?

    如果这不起作用、请移除 L5、然后使用 VIN、VOUT 和 CFLY 上的10uF 陶瓷电容器检查 U10是否在所有温度下启动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Allison、

    由于我没有听到您的反馈、我希望您解决了问题、并将立即关闭该主题。 如果情况并非如此、请在下方发帖、或者如果此主题已被锁定、请创建一个新主题。