This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5176-Q1:PGOOD 错误

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP21278, LM5176-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/974998/lm5176-q1-pgood-error

器件型号:LM5176-Q1
主题中讨论的其他器件: PMP21278

大家好、团队、

我的客户在基于 我们 的 PMP21278参考设计构建原型板后、开始评估用于超级电容器充电应用的 LM5176-Q1、其原理图几乎与 PMP21278相同、但 R14 (342kohm)除外、其原理图可将 VOUT 设置为14.5V、如下面所附的原理图所示。 但在对超级电容器放电时、PGOOD 标志被切换、如下图所示。 我的客户询问 PGOOD 引脚上的行为是否正常。 如果不是、请在 LM5176-Q1的 PGOOD 引脚上找出这种异常行为的可能根本原因。其电源要求如下;

  • VIN=9-20V (典型值:12V)
  • VOUT=14.5V
  • Iout=25A
  • FSW=240kHz



此致、
Dy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、DY、

    否、这不是 PGOOD 的正常行为。 您是否会在客户系统中发送上述行为的测量结果? VIN、VOUT、PGOOD 和 EN 位于一个示波器图中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、DY、

    由于我没有听到您的反馈、我希望此问题能够得到解决、并将立即关闭该主题。 如果不是这种情况、请在下面发布、如果此主题已被锁定、请启动新主题。