This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV61048:TLV61048的输出电流

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV61048, TPS61372, TPS61175, TPS61089

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/974385/tlv61048-the-output-current-of-tlv61048

器件型号:TLV61048
主题中讨论的其他器件: TPS61372TPS61175TPS61089

大家好、

要求为:VIN=5V、Vout=12V、Iout=0.8A。 TLV61048能否满足要求?

根据数据表、最小峰值开关电流限值为2.9A、此器 件可实现0.8A 输出电流。 是否存在任何热问题? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yucing:

    是的、可以。 此外、如果条件不太复杂、您可以使用 Webench 进行检查。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yucing、

    是的、主要问题是热上升。 我建议您选择其他器件、例如 TPS61372、TPS61175、TPS61089

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    感谢你的帮助。 客户也关心价格。 推荐器件的价格高于客户目标价格。 您是否有任何有关 TLV61048的热实验结果?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yucing:

    客户应用的请求温度是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yucing:

    我想你早就已经解决了这个问题。 如果没有、只需在下面回复即可。 谢谢!  

    只需告诉您、我将离开办公室超过一周。 答复将延迟。 感谢您的善意理解。