Other Parts Discussed in Thread: TLV61048, TPS61372, TPS61175, TPS61089
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV61048 主题中讨论的其他器件: TPS61372、 TPS61175、 TPS61089
大家好、
要求为:VIN=5V、Vout=12V、Iout=0.8A。 TLV61048能否满足要求?
根据数据表、最小峰值开关电流限值为2.9A、此器 件可实现0.8A 输出电流。 是否存在任何热问题? 谢谢。